请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-TDA4VM 主题中讨论的其他器件:TDA4VM、
环境:
适用于 Linux 的 Processor SDK TDA4VM 版本080600;
问题: 可以在 SK-TDA4VM 中使用 openVX 吗?
我想 konw 是否可以在 SK-TDA4VM 上使用 openVX。 TI 是否有一些文档?
感谢您的答复!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.