This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:可以在 SK-TDA4VM 中使用 openVX。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1227161/sk-tda4vm-could-use-openvx-in-sk-tda4vm

器件型号:SK-TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

环境:

适用于 Linux 的 Processor SDK  TDA4VM 版本080600;

问题: 可以在 SK-TDA4VM 中使用 openVX 吗?

我想 konw 是否可以在 SK-TDA4VM 上使用 openVX。 TI 是否有一些文档?

  

感谢您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OpenVX 演示使用 SDK-RTOS 可以在 ai-base SDK 中使用。 但一些错误的配置会导致基于 ai-base 应用无法正常工作。