This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM69A:PROCESSOR-SDK-AM69A

Guru**** 2008950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1227697/processor-sdk-am69a-processor-sdk-am69a

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM69A

使用如下电阻:


" sudo /home/nbdev/ti-processor-sdk-linux-j784s4-evm-08_06_00_12/bin/mksdboot.sh --device /dev/sdb --sdk /home/nbdev/ti-processor-sdk-linux-j784s4-evm-08_06_00_12 "

我无法创建可引导 SD 卡。

我的 SD 卡是一款64Gig 设备

在发出该命令之前、我执行了"sudo make clean"和"sudo make all"。  

我做错了吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用该命令的情况看起来不错。 不需要 make 命令、因为 mksdboot.sh 脚本会简单地使用预编译的文件系统和引导二进制文件来填充 SD 卡分区。

    运行脚本时遇到什么问题、在脚本运行时能否共享日志输出?

    此外、之后您的 SD 卡看起来会是什么样子? 或许 GParted 或类似工具的屏幕截图会有所帮助。

    谢谢。

    Erick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SD 卡插入开发板后、控制台上没有任何反应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顶部窗口"boot"是来自 tisdk-edgeai-image-j784s4-evm.wic 映像的引导分区的内容
    底部 窗口"boot"是 mksdboot.sh 命令中引导分区的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    您是否使用 tiboot3-j784s4-gp-evm.bin 替换 tiboot3.bin? 请将 tiboot3.bin 文件(使用 diff 命令或替代命令)与其他两个 tiboot3-*文件进行比较。 我假设您使用的是 GP 板、因此从 SDK 8.6开始、就需要更换它。

    此致、

    Erick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需检查文件的大小、如果查看文件的大小、就可以看到、您在 WIC 映像案例中将 tiboot3.bin 用于 HS 器件、在 mksdboot.sh 案例中将 GP 用于。

    它们中的一个是为您启动的、而另一个则不是? 或者两者都无法引导?

    此致、

    Erick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个引导而另一个不引导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    太棒了! 关闭 TT。

    此致、

    Erick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因意外关闭、褶皱保持打开或重新打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    好的、保持打开。

    哪一个正在引导? WIC 图像?

    此致、

    Erick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、WIC 映像是具有"boot"(大写)目录的映像。 另一个失败的错误在我之前附加的映像中标识"boot"(小写)目录

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"boot"(小写)中、您是否可以运行以下命令:

    CD /media/nbdev/boot

    cp tiboot3-j784s4-hs-fs-evm.bin tiboot3.bin

    同步

    然后尝试引导该映像。

    此致、

    Erick