This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用如下电阻:
" sudo /home/nbdev/ti-processor-sdk-linux-j784s4-evm-08_06_00_12/bin/mksdboot.sh --device /dev/sdb --sdk /home/nbdev/ti-processor-sdk-linux-j784s4-evm-08_06_00_12 "
我无法创建可引导 SD 卡。
我的 SD 卡是一款64Gig 设备
在发出该命令之前、我执行了"sudo make clean"和"sudo make all"。
我做错了吗?
David:
您是否使用 tiboot3-j784s4-gp-evm.bin 替换 tiboot3.bin? 请将 tiboot3.bin 文件(使用 diff 命令或替代命令)与其他两个 tiboot3-*文件进行比较。 我假设您使用的是 GP 板、因此从 SDK 8.6开始、就需要更换它。
此致、
Erick
只需检查文件的大小、如果查看文件的大小、就可以看到、您在 WIC 映像案例中将 tiboot3.bin 用于 HS 器件、在 mksdboot.sh 案例中将 GP 用于。
它们中的一个是为您启动的、而另一个则不是? 或者两者都无法引导?
此致、
Erick
在"boot"(小写)中、您是否可以运行以下命令:
CD /media/nbdev/boot
cp tiboot3-j784s4-hs-fs-evm.bin tiboot3.bin
同步
然后尝试引导该映像。
此致、
Erick