请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VE-Q1 您好!
我们有2个产品( 2个不同的硬件设计)使用 TDA4系列(J721S2 TDA4VE TDA4AL ).
第一 个架构基于 TDA4AL 并使用3.3V 电压电平。 第二个是基于 使用1.8V 电压电平的 TDA4VE。 我们成功使用第一个产品(TDA4AL 3.3V)通过 JTAG 连接至 ISYSTEM (IC 5000)调试器来引导 R5_MCU。 我们正在使用兼容的 Winidea 版本、并且能够对处理器进行全面调试。
但在第二个产品(TDA4VE 1.8V)中、我们无法使用 JTAG 来引导 R5_MCU、我们仍然不 知道它是否启动、甚至不知道是否没有 JTAG。 我们仍处于硬件启动阶段。 不过、我们在两款产品中具有相同的引导模式引脚配置和相同的 JTAG 引脚配置。
其中一个问题是,电压电平(1.8v vs 3.3V )是否会影响启动顺序?
或者、在 使用1.8V 电压的情况下、是否需要考虑更多限制条件来启动内核或为内核加电?
(DA4VE 和 TDA4AL )的引导顺序是否有区别?