This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们有2个产品( 2个不同的硬件设计)使用 TDA4系列(J721S2 TDA4VE TDA4AL ).
第一 个架构基于 TDA4AL 并使用3.3V 电压电平。 第二个是基于 使用1.8V 电压电平的 TDA4VE。 我们成功使用第一个产品(TDA4AL 3.3V)通过 JTAG 连接至 ISYSTEM (IC 5000)调试器来引导 R5_MCU。 我们正在使用兼容的 Winidea 版本、并且能够对处理器进行全面调试。
但在第二个产品(TDA4VE 1.8V)中、我们无法使用 JTAG 来引导 R5_MCU、我们仍然不 知道它是否启动、甚至不知道是否没有 JTAG。 我们仍处于硬件启动阶段。 不过、我们在两款产品中具有相同的引导模式引脚配置和相同的 JTAG 引脚配置。
其中一个问题是,电压电平(1.8v vs 3.3V )是否会影响启动顺序?
或者、在 使用1.8V 电压的情况下、是否需要考虑更多限制条件来启动内核或为内核加电?
(DA4VE 和 TDA4AL )的引导顺序是否有区别?