This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:
PROCESSOR-SDK-AM64X
PROCESSOR-SDK-AM62X
您好、TI 专家、
问题1: 在 Linux 中是否有任何开源代码可供推荐用于 EtherCAT MainDevice?
答案:
在 https://etherlab.org/en/ethercat/ 和 https://github.com/OpenEtherCATsociety/SOEM 上有一个受限的开源 EtherCAT MainDevice 。
由于多种原因、包括功能集以及与 Linux 上游的不兼容性、我们不建议使用这些功能。 但是、如果有一支由客户负责实施的强大开发团队、他们会有所收获。
请参阅 https://www.acontis.com/en/ethercat-master-options-ec-master-vs-open-source-etherlab-SOEM.html 、简要了解开源 EtherCAT 解决方案 与商用 EtherCAT MainDevice 解决方案的对比。
问题2. :我们真的需要第三方为这个吗?
答案 :
可以。 我们建议查看以下解决方案
问题3. : TI 是否有 针对 EtherCAT 主设备和子设备配置的 TI AM64系列演示 ?
答案 :
请参阅以下各节:
注:
1.客户可以免费参加 IGH 或简单的 Open EtherCAT Master (SOEM)。 TI 不直接支持此功能、因此需要客户投资于软件和更新等
2.在具有片上 Cortex R5内核的 AM64上,IBV 提供基于 R5的最低延迟堆栈
3. Acontis Linux 栈在延迟方面极具竞争力。
谢谢