This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6455:使用 Blackhawk 编程器的回读或校验和?

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, TMS320C6455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1223177/tms320c6455-readback-or-checksum-with-blackhawk-programmer

器件型号:TMS320C6455
主题中讨论的其他器件:CCStudio

我正在尝试在我拥有的一些 DSP 器件上进行一些配置管理(使用6455 DSP)。 我希望完全回读固件、或者至少获得一个校验和、以便我可以正确跟踪内容。

我不熟悉 CCStudio。 通过一些阅读、我或许能够使用我拥有的 Blackhawk BHLoader 编程器/应用程序来执行此操作。 我没有看到用于读取器件的校验和或存储器的选项。 我很想知道是否有一个简单的方法来做这件事,因为我想尝试它的方式很复杂,如百分数。  

我复杂的方法:根据我所读的一些内容、在写入时 CCS 编程会读取它自己的输出缓冲区、但 BHLoader 软件实际上会读回写入的地址。 因此、如果我将所有0xFF 写入该部分、它应该无法将0修改为1 (没有首先使用擦除函数)、因此每次读取写入的位置时、它都会恢复到已经存在的内容、从而读回该部分。 明白了吗?

另外、为了做到这一点、BHLoader 指令要求从 CCS 获得一个电路板数据文件、但是我似乎不知道怎么做。 任何帮助都是很棒的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS320C6455是一个旧部件、我们不能再支持软件开发。 由于您的问题更多地是关于如何使用 CCS、我将此咨询转交给 CCS 团队。

    此致、

    简中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能描述一下自己的用例吗? 您的目标是对闪存进行编程并随后进行某种程度的验证以确认编程是否成功?

    Unknown 说:
    lso、要做到这一点、BHLoader 说明说要从 CCS 获取板数据文件、但我似乎不知道该怎么做。

    假设您在 Windows 上、它应该在您的用户文件夹中:

    C:\Users\ \AppData\Local\Texas Instruments\CCS\ \0\0\BrdAt

    谢谢

    小标题