Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, TMS320C6455
主题中讨论的其他器件:CCStudio、
我正在尝试在我拥有的一些 DSP 器件上进行一些配置管理(使用6455 DSP)。 我希望完全回读固件、或者至少获得一个校验和、以便我可以正确跟踪内容。
我不熟悉 CCStudio。 通过一些阅读、我或许能够使用我拥有的 Blackhawk BHLoader 编程器/应用程序来执行此操作。 我没有看到用于读取器件的校验和或存储器的选项。 我很想知道是否有一个简单的方法来做这件事,因为我想尝试它的方式很复杂,如百分数。
我复杂的方法:根据我所读的一些内容、在写入时 CCS 编程会读取它自己的输出缓冲区、但 BHLoader 软件实际上会读回写入的地址。 因此、如果我将所有0xFF 写入该部分、它应该无法将0修改为1 (没有首先使用擦除函数)、因此每次读取写入的位置时、它都会恢复到已经存在的内容、从而读回该部分。 明白了吗?
另外、为了做到这一点、BHLoader 指令要求从 CCS 获得一个电路板数据文件、但是我似乎不知道怎么做。 任何帮助都是很棒的。