This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM CPSW9G 在 ETH4上执行 Ping 操作、但未接收到数据包

Guru**** 2547420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1221680/tda4vm-tda4vm-cpsw9g-native-ethernet-mode-ping-on-eth4-but-no-packets-received

器件型号:TDA4VM

您好、TI 以太网专家、

我的客户 通过应用"k3-j721e-quad-port-eth-exp.dtbo"启用 J721e CPSW9g 本机以太网模式。 然后、他通过四端口以太网扩展板在 J721e 上获得了4个 TH。 4 Es 就都上去了。 但他无法在 CPSW9G 原生以太网模式下对 ETH 4执行 ping 操作。

BTW、CPSW2g 也处于本机以太网模式、它可以执行 Ping 操作。

下面显示了他获得的阶段结果:

  • 启用 J721e CPSW9g 本机以太网模式、在 uboot uEnv.txt 中添加 env:

 

  • VSC8514上的 ETH4已建立链路

 

  

但无法使用 ETH4和 CPSW9G ping PC、未接收到数据包。

下面显示了 eth4上的 tcpdump、当 PC ping 电路板时没有接收到数据包。 但链路状态显示"是"

但使用相同的步骤、可以 ping 通 CPSW2G 的 eth0、并成功接收数据包。

您能否就此问题提供一些反馈、状态似乎显示 CPSW9G 原生以太网模式下的 eth4已正确连接、但为什么没有接收到数据包?

非常感谢!

Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了更明确、  

    客户正在使用最新的 SDK 8.6。 在默认虚拟客户端模式下、CPSW9G 中的所有4个端口都可以成功接收到数据包、但根据 SDK 文档、客户应用了 k3-j721e-quad-port-eth-exp.dtbo 并在原生以太网中配置了 CPSW9G、 然后它们无法 ping 通 CPSW9G 中4个端口中的任何一个、状态正确、但无法接收数据包。 但是、CPSW2G 中的端口0仍能在接收到数据包时执行 Ping 操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    客户是否从 SD 卡中删除 EthFW 固件 R5二进制文件?

    它位于 rootfs/lib/firmware/ethfw 下。 或移除 J7-main-r5f0_0-FW 链接。

    此致、
    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    感谢您的答复。 EthFW 固件 R5二进制文件不会从 SD 卡中删除。 但是、从默认以太网模式的日志中、不会加载和启动包含主域中的 EthFW 的 r5f 映像。 在默认虚拟客户端模式下,日志显示已加载主域中的 r5f 映像。 因此,主域中的 r5f 映像似乎不是导致此问题的原因。

    此致、

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否参阅 此常见问题解答 、看看其中是否有任何可以解决您的问题的方法。

    如果您找不到任何内容、请分享 Linux 内核启动日志。

    您是否还能在 eth1、eth2、eth3上看到该问题?

    此致、
    Tanmy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,坦美与斯坦利

    通过遵循常见问题解答并删除 EthFW 固件 R5、eth1、2、3、4可以成功 ping 通。

    还有两个基于它的点可能需要您再次确认。

    1:拔下并重新插入电缆后、IP 地址将丢失、需要重新配置。 在这种情况下、是否需要做这件事?

    2:当有两个 eth 可用(eth1和 eth2)时、eth2无法 ping 通、但 eth1关闭时、eth2可以 ping 通。 这种情况是否有任何限制?

    非常感谢!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    重新拔下电缆并插入后,IP 地址将丢失,需要重新配置。 这是在这种情况下需要做的必要事情吗?

    这是默认行为。 您还可以在 Linux 中通过 systemd.networkd 服务为接口静态分配 IP 地址、当重新连接电缆时、该服务将重新配置 IP 地址。

    当两个 eth 可用(eth1和 eth2)时,eth2无法 ping 通,但当 eth1关闭时,eth2可以 ping 通。 这种情况下是否有任何限制?

    这是因为 eth1和 eth2都在同一子网中。 如果连接到 diffrent 网络、则应使用 diffrent 子网。 您也可以在 ping 命令中使用"-i eth2"标志来强制 ping 通过 eth2接口("ping -i eth2 12.168.1.200")

    此致、
    Tanmy.