您好、TI 以太网专家、
我的客户 通过应用"k3-j721e-quad-port-eth-exp.dtbo"启用 J721e CPSW9g 本机以太网模式。 然后、他通过四端口以太网扩展板在 J721e 上获得了4个 TH。 4 Es 就都上去了。 但他无法在 CPSW9G 原生以太网模式下对 ETH 4执行 ping 操作。
BTW、CPSW2g 也处于本机以太网模式、它可以执行 Ping 操作。
下面显示了他获得的阶段结果:
- 启用 J721e CPSW9g 本机以太网模式、在 uboot uEnv.txt 中添加 env:

- VSC8514上的 ETH4已建立链路


但无法使用 ETH4和 CPSW9G ping PC、未接收到数据包。

下面显示了 eth4上的 tcpdump、当 PC ping 电路板时没有接收到数据包。 但链路状态显示"是"


但使用相同的步骤、可以 ping 通 CPSW2G 的 eth0、并成功接收数据包。

您能否就此问题提供一些反馈、状态似乎显示 CPSW9G 原生以太网模式下的 eth4已正确连接、但为什么没有接收到数据包?
非常感谢!
Kevin 老师