你好,Jacinto Champ!
您能否检查 USB 电路是否设计为可以正常工作?

为帮助您完成所附图片中的翻译、
1. USB 3.0 TX、RX 直接连接到5G 模块的连接器。
2. USB0_DN 和 USB0_DP 通过中间的多路复用器连接到模块连接器
3. USB0_DRV 用作5G 模块的3.8V 电源使能信号。
4. USB0_VBUS (VPER_5V0)不会始终关闭。
5. USB0_ID 当前由 PULL_DOWN 处理
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Jacinto Champ!
您能否检查 USB 电路是否设计为可以正常工作?

为帮助您完成所附图片中的翻译、
1. USB 3.0 TX、RX 直接连接到5G 模块的连接器。
2. USB0_DN 和 USB0_DP 通过中间的多路复用器连接到模块连接器
3. USB0_DRV 用作5G 模块的3.8V 电源使能信号。
4. USB0_VBUS (VPER_5V0)不会始终关闭。
5. USB0_ID 当前由 PULL_DOWN 处理
我建议像连接到 EVM 上的 USB 集线器那样连接 USBx_DRV 和 VBUS (因为这是一个经过测试的配置)。 USBx_DRV 用于启用 VBUS。
使用 USBx_DRV 来启用模块的3.8V 电源可能是可以的-可能必须调整上电时序、以便在启用电源和模块上电时增加延迟。 我们的 EVM 设计将 USBx_DRV 直接连接到 VBUS (通过 R 分频器)以进行主机配置(连接到集线器)、从而在 USBx_DRV 置位后几乎立即可以使用 VBUS。