This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:有关 USB 接口的原理图审阅请求

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1221745/dra821u-schematic-review-request-regarding-usb-interface

器件型号:DRA821U

你好,Jacinto Champ!

您能否检查 USB 电路是否设计为可以正常工作?

为帮助您完成所附图片中的翻译、
1. USB 3.0 TX、RX 直接连接到5G 模块的连接器。
2. USB0_DN 和 USB0_DP 通过中间的多路复用器连接到模块连接器
3. USB0_DRV 用作5G 模块的3.8V 电源使能信号。
4. USB0_VBUS (VPER_5V0)不会始终关闭。
5. USB0_ID 当前由 PULL_DOWN 处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RX 侧是否存在直流阻隔电容?  我假设处理器的 TX 连接到模块的 RX (反之亦然)?
    VBUS 应连接到 USB0_DRV (使用适当的 R 分频器)。  USB0_DRV 仍可以启用模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    1. USB 3.0 RX 直流块电容位于5G 模块内。

    4. 是否意味着我必须使用 USB0_DRV 关闭 VBUS 的电源?

      在我们的环境中、VBUS 始终处于开启状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议像连接到 EVM 上的 USB 集线器那样连接 USBx_DRV 和 VBUS (因为这是一个经过测试的配置)。   USBx_DRV 用于启用 VBUS。   

    使用 USBx_DRV 来启用模块的3.8V 电源可能是可以的-可能必须调整上电时序、以便在启用电源和模块上电时增加延迟。  我们的 EVM 设计将 USBx_DRV 直接连接到 VBUS (通过 R 分频器)以进行主机配置(连接到集线器)、从而在 USBx_DRV 置位后几乎立即可以使用 VBUS。