主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!,TI
我使用的是 ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.06.00.42。
我们以前曾询问过 AM62x WKUP UART 的使用情况、请参阅下面的网络链接
TI 答复说、此问题将在 SDK8.06中修复。 我基于 SDK8.06进行了测试、但问题仍然存在。
以下是我的问题:
1. SDK8.06是否解决了这个问题?
2.如果未维修 SDK8.06、TI 的维修计划是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!,TI
我使用的是 ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.06.00.42。
我们以前曾询问过 AM62x WKUP UART 的使用情况、请参阅下面的网络链接
TI 答复说、此问题将在 SDK8.06中修复。 我基于 SDK8.06进行了测试、但问题仍然存在。
以下是我的问题:
1. SDK8.06是否解决了这个问题?
2.如果未维修 SDK8.06、TI 的维修计划是什么?
Yu、
请参阅该主题以重新编译 RTOS SDK SYSFW:
尊敬的 Yu:
如果用例是您尝试运行 UART R5_fss0-0示例、则不能简单地通过导入到 CCS 中来完成。
您必须执行下面提到的几个步骤:(下面是 UART Echo 示例)
您应该能够在第三大的 COM 终端接收输入、如下面的屏幕截图所示。

请告诉我、这是否会与您产生谐振。
此致、
Vaibhav
尊敬的 Yu:
顺便说一下、我们还想知道 TI 是否有 Git 仓库来维护 DM 固件源代码? 我们希望在此修改中进行 Git 版本维护
我将内部检查并告知您。
此致、
Vaibhav
您好!
我们在开发过程中遇到一些问题、需要咨询:
1.我们要在 MCU_SDK 8.06中运行 R5f 案例、但与 M4F 类似、在 Linux 启动后链接 R5F 内核加载程序后、程序无法按预期运行;TI 如何基于 CCS 加载 R5F 案例?
2.根据以上提示信息,我们通过以下命令重新编译了 DM 固件;我们发现没有做任何更改,只是重新编译了 DM 固件。 进入 Linux 系统后、IPC_rpmsg_echo_linux 和 R5F 之间的通信失败。 使用 TI 预编译 DM 固件时、IPC_rpmsg_echo_linux 和 R5F 通信正常。 我们的构建 DM 固件命令是否正确?
gmake -s -C examples\drivers\ipc\ipc_rpmsg_echo_linux\am62x-sk\r5fs0-0_freertos\ti-arm-clang clean profile=release
gmake -s -C examples\drivers\ipc\ipc_rpmsg_echo_linux\am62x-sk\r5fs0-0_freertos\ti-arm-clang
尊敬的 Yu:
我假设您正在尝试运行 IPC Rpmsg Echo Linux 示例。
IPC 基本上是一个多核示例、因此、我强烈建议您查看以下常见问题解答 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1204069/faq-sitara-multicore-development-and-documentation
此致、
Vaibhav