This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62x WKUP UART

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1204733/am625-am62x-wkup-uart

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!,TI

我使用的是 ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.06.00.42。

我们以前曾询问过 AM62x WKUP UART 的使用情况、请参阅下面的网络链接

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1133027/am625-release-the-use-of-wkup-uart0-by-dm-firmware

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1195569/am625-am625-wkup_uart-on-sk-am62-doesn-t-function-at-all/4509818#4509818

TI 答复说、此问题将在 SDK8.06中修复。 我基于 SDK8.06进行了测试、但问题仍然存在。

以下是我的问题:
1. SDK8.06是否解决了这个问题?
2.如果未维修 SDK8.06、TI 的维修计划是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yu、

    感谢您的查询,让我检查您请求的信息,并返回给您有关问题解决方案.

    此致

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,这里有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yu、  

    请参阅该主题以重新编译 RTOS SDK SYSFW:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1206992/am625-using-wkup_uart0-from-cortex-a53-linux

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/08_06_00_18/exports/docs/api_guide_am62x/DEVELOP_AND_DEBUG_DMR5.html#autotoc_md184

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我将进行测试、并告知您结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    如果用例是您尝试运行 UART R5_fss0-0示例、则不能简单地通过导入到 CCS 中来完成。  

    您必须执行下面提到的几个步骤:(下面是 UART Echo 示例)

    1. 关闭 EVM 的电源
    2. 将终端连接到 CCS 中的 UART 端口。
    3. 将电路板设置为 UART 引导模式。
    4. 为 EVM 加电。
    5. 检查日志、  'c'  字符将每2-3秒出现一次
    6. 断开终端与 CCS 中 UART 端口的连接。
    7. 借助以下命令创建附加图像。
      1. cd ${SDK_INSTALL_PATH}
      2. gmake -s -C examples/drivers/uart/uart_echo/am62x-sk/r5fss0-0_freertos/ti-arm-clang
    1. 转到路径" ${SDK_INSTALL_PATH}/tools/boot/sbl_prebuilt/am62x-sk/default_sbl_null.cfg "
    2. 更改的路径  附加图像  感应  第31行  实现  您的应用图像   保存  发生更改。  
    3. 打开命令提示符并运行以下命令
      CD ${SDK_INSTALL_PATH}/tools/boot
      Python uart_uniflash.py -p COM -- cfg=sbl_prebuilt/am62x-sk/default_sbl_null.cfg  (用 COM 编号替代 X)
    4. 成功完成上述步骤后、关闭 EVM 的电源。
    5. 将电路板设置为 OSPI 引导模式。
    6. 在 CCS 中将终端连接到 UART 端口。
    7. 打开 EVM 的电源。
    8. 在 UART 终端中输入8个字符。
    9. 在 CCS 中、请参阅连接到 UART 端口的终端上提供的日志。

    您应该能够在第三大的 COM 终端接收输入、如下面的屏幕截图所示。

    请告诉我、这是否会与您产生谐振。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我们可以通过重新构建来解决此问题

    顺便说一下、我们还想知道 TI 是否有 Git 仓库用于维护 DM 固件源代码? 我们希望对该修改执行 Git 版本维护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    顺便说一下、我们还想知道 TI 是否有 Git 仓库来维护 DM 固件源代码? 我们希望在此修改中进行 Git 版本维护

    我将内部检查并告知您。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    我们目前没有 DM 固件源代码的公共 Git 存储库。 源代码作为 SDK 的一部分提供。

    您能详细说明您的要求吗

    此致

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在开发过程中遇到一些问题、需要咨询:

    1.我们要在 MCU_SDK 8.06中运行 R5f 案例、但与 M4F 类似、在 Linux 启动后链接 R5F 内核加载程序后、程序无法按预期运行;TI 如何基于 CCS 加载 R5F 案例?

    2.根据以上提示信息,我们通过以下命令重新编译了 DM 固件;我们发现没有做任何更改,只是重新编译了 DM 固件。 进入 Linux 系统后、IPC_rpmsg_echo_linux 和 R5F 之间的通信失败。 使用 TI 预编译 DM 固件时、IPC_rpmsg_echo_linux 和 R5F 通信正常。 我们的构建 DM 固件命令是否正确?
    gmake -s -C examples\drivers\ipc\ipc_rpmsg_echo_linux\am62x-sk\r5fs0-0_freertos\ti-arm-clang clean profile=release

    gmake -s -C examples\drivers\ipc\ipc_rpmsg_echo_linux\am62x-sk\r5fs0-0_freertos\ti-arm-clang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    我假设您正在尝试运行 IPC Rpmsg Echo Linux 示例。

    IPC 基本上是一个多核示例、因此、我强烈建议您查看以下常见问题解答 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1204069/faq-sitara-multicore-development-and-documentation

    此致、

    Vaibhav