This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:查询寄存器 RMII 内部时钟配置

Guru**** 2554700 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1211495/am625-query-reg-rmii-internal-clock-configuration

器件型号:AM625

大家好

我们需要对 TI w.r.t RMII 时钟配置的以下几点进行说明

  • 我们将在设计中使用 RMII 内部时钟源配置。 其在最新的 AM625原理图检查清单中提到:- 内部时钟配置不支持以太网引导 。 请告诉我们、我们是否可以进入 Uboot、然后再使用以太网? 那么我们应该能够执行以太网启动? 请澄清一下。
  • 它还提到了 建议使用外部时钟源 。 不过、从我们之前与 TI 的交互中我们知道优先选择内部时钟源、因此我们的设计是使用内部时钟源实现的。 即、来自处理器的 CLKOUT 被带到时钟缓冲器、以便为 MAC 和 PHY 提供时钟。 在这一实施中是否有任何问题?
  • 它还提到了它 建议为外部时钟源提供配置 但提供了内部时钟配置。 我们在板上未提供任何此类规定。 请告诉我们,这是否是有这样一个规定的必要条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Premalatha Royappan

    感谢您的留言。

    请将启动问题分为另一个主题、以避免响应延迟。

    • 它还提到了它 建议为外部时钟源提供配置 但提供了内部时钟配置。 我们在板上未提供任何此类规定。 请告诉我们,这是否是有这样一个规定的必要条件。

    [/报价]

    请分享我们使用内部时钟的建议。

    • 它还提到了它 建议为外部时钟源提供配置 但提供了内部时钟配置。 我们在板上未提供任何此类规定。 请告诉我们,这是否是有这样一个规定的必要条件。

    [/报价]

    如果内部时钟性能不满足性能要求、可以选择此选项。

    此致、

    Sreenivasa.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Premalatha Royappan

    请分享 TI 关于使用内部时钟的建议。

    • 它还提到了它 建议为外部时钟源提供配置 但提供了内部时钟配置。 我们在板上未提供任何此类规定。 请告诉我们,这是否是有这样一个规定的必要条件。

    请分享我们使用内部时钟的建议。

    [/报价]

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    关于我的3个问题的更新、

    1. 我针对以太网引导单独提出了 e2e 请求。
    2. 关于内部时钟源的建议:、这在我们与 TI 进行的一次调用中进行了讨论、之后 TI 建议使用内部时钟源实现 RMII 更好的性能。 我们想了解内部时钟源是否有任何问题、因为最近的原理图检查清单文档中提到了建议使用外部时钟源。
    3. 请告诉我们、来自处理器的 CLKOUT 信号是否可用于 RMII 时钟? 对此有任何性能限制吗? 我们之所以知道这一点、是因为除了内部时钟源之外、还提供外部时钟源选项会使时钟信号的路由变得复杂化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Premalatha Royappan

    感谢您提供宝贵意见。

    在回答问题之前、请帮助我理解以下内容。  

    您是使用 PHY 的时钟输出、将 PHY 配置为主器件(25M 时钟到 XI、50M 时钟输出)作为 SoC 时钟输入、还是使用 PHY 和 SoC 上的 SoC 时钟输出(50M 连接到 PHY 和 SoC。

    您可以绘制一个示意图供我理解吗?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    下面是我们的实施方案、使用连接到 PHY 和 SoC 的 SoC 时钟输出-50M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Premalatha Royappan

    感谢您提供宝贵意见。

    您能否帮助我了解一下 您将其称为同步时钟的时钟、其中涉及匹配数据和时钟长度?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    如果我们的 RMII 时钟实施有任何问题、敬请告知。

    关于您有关匹配长度的查询、我们已经匹配了传入 PHY 和 MAC (处理器)的时钟以及它们各自通道 的 RMII TX/RX 信号。 对于以下快照中的长度匹配项、将提供相同的颜色编码。2英寸内的长度匹配、按照 AN-1469。 如果对此实施有任何问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Premalatha Royappan

    感谢您的留言。

    关于匹配长度的查询,我们已经匹配了传输至 PHY 和 MAC (处理器)的时钟以及各自通道的 RMII TX/RX 信号。 [/报价]

    请查看 RMII 规格和功能。

    请查看数据表中 SoC 的 PHY 交流时序、RMII 时序并进行时序计算。

    请注意 TX (PHY -接收)和 TX (SoC -发送)术语。

    您还应该要求 以太网 PHY 团队对 AN-1469建议做出说明。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    下面是我们从 TI 收到的一封电子邮件、其中建议 RMII 的内部时钟配置。此外、我还附上了 TI 关于选择此时钟配置的电话会议期间讨论的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Premalatha Royappan

    感谢您提供宝贵意见。

    Q.1使用 PHY 时钟与 SoC 时钟

    建议的范围似乎是在距离 PHY 50m 的距离使用与距离 SoC 50m 的距离( 具有较低风险的节点)。

    我正在努力了解 您的担忧

    RMII 接口的首选方法是将 PHY 配置为从设备、并为 SoC/PHY 使用外部时钟。

    如果客户了解验证挑战、则客户可以使用 SoC 内部时钟并连接到 PHY 和 SoC 的 RMII 接口。

    如果内部时钟性能与要求不匹配、我们建议将外部时钟配置为回退选项。

    Q.2缓冲器的时钟路由  

    在包含红色文本的图片中、我看到了将时钟放置在 PHY 和 SoC 中间的准则、这将导致 TX/RX 信号长度为1/2。  

    我正在尝试了解将时钟与 RMII 接口的 TX/RX 线路进行匹配的原因、如果您完成了所需的时序分析、那么这是可以接受的。  

    客户当然可以自由地在认为合适的时候实施时钟拓扑、但他们需要接受这样做的固有风险。

    此致。

    Sreenivasa.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    下面是我们使用.r.t RMII 长度匹配实现的实现。

    • 实现了从时钟缓冲器到 MAC 和 PHY 的长度相同的时钟布线、以最小的偏差尽可能地进行扩展。 然而,使用外部卡我们无法遵循相同的布线长度,因此我们怀疑是否可能存在任何时序违规。
    • 时钟迹线并不是完全50%具有.r.t 数据线。 但是、我们已经尽可能多地尝试了

    我们在该实现中面临保持时间故障。 请提供建议以满足2ns 的保持时间要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Premalatha、  

    谢谢你。

    我不熟悉您正在使用的仿真环境、因此不确定我能提供什么建议。 我会说手算。

    请帮助我理解波形代表的是什么。

    我们在此实施过程中面临保持时间失败。

    问题出在 SoC 还是 PHY?

    我不是仿真专家或以太网专家。  我需要从内部联系专家。  我有几个问题。

    如果问题与 PHY 时序有关、PHY 团队可以提供帮助。

    在进行仿真之前、您是否已针对预期延迟完成了快速手工计算、以确认设计中存在裕度。

    我将不得不根据您提供的详细信息向以太网专家进行内部检查。

    我看到 Stuart 发邮件、建议您缩短 RMII 数据信号的长度。 我没有在您的图中看到长度信息。

    是否添加 SODIMM 连接器延迟?

    您是否尝试过在没有连接器延迟的情况下进行仿真?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    下图中有我之前分享的密耳长度。 是的、我们还在仿真中考虑了 SODIMM 连接器延迟。

    对于手工计算: 50MHz 外部时钟源(20ns 时间周期)

    **

    且 PHY 正在接收时关闭

    ***

    AM625x 的时钟到输出延迟最大为2n 至10ns 在 PHY 端设置和保持时间要求为4ns/2ns (PHY:DP83620SQE)

     由于布线长度= 0.595ns、时钟长度约为3500mil (假设传播延迟为170ps/英寸)

    数据信号长度约为6000mil、因此由于布线长度= 1.02ns 而延迟。 时序看起来没有问题。

    **

    AM625x 接收时的示例

    **

    时钟到输出延迟是从 PHY 的最大2n 到14ns 在处理器端、设置和保持时间要求为4ns/2ns

    请告知我们任何与时序有关的问题、因为我们在理论计算中未根据上述详细信息观察到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Premalatha、  

    感谢您提供宝贵意见。

    您是否希望 在20ns 时钟周期内具有2n 至14ns 的最大延迟?

    您是否尝试在没有连接器延迟的情况下进行模拟?

    您是否已在不添加连接器延迟的情况下进行计算并获得所需裕度。

    此致、

    Sreenivasa.