This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] AM6442( AM64X ): GP 和 HS 的多核图像生成- FS 硬件版本

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1217662/faq-am6442-am64x-multi-core-image-gen-for-gp-and-hs---fs-hw-versions

器件型号:AM6442
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

如何为 GP 和 HS-FS 硬件版本生成 Muticore 应用映像

我将为 R5F0_0和 R5F0_1创建一个多核应用映像、对于其他内核、您也必须按照相同的步骤进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以任意两个示例为例、在本例中、我从 R5F0_0和 R5F0_1中取了示例、并且分别对两个示例进行了编译、您将会从下面的文件夹中得到 RPRC 图像。

    在特定文件夹中保留两个 RPRC 映像以生成多核应用映像。

    现在、您可以按照以下过程为 GP 和 HS-FS 硬件版本生成多核应用映像。

     

    请使用以下命令从 RPRC 映像生成 GP (通用)应用映像。

    GP 版本:

    C:\Test\debug_combined.appimage ->  为您提供目标文件夹路径、该路径应具有多核应用程序映像。

    C:\Test\empty_am64x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.rprc@4 ->  给出 R5F0_0的 RPRC 图像路径

    C:\Test\POR\empty_am64x-evm_r5fss0-1_nortos_ti-arm-clang.rprc@5 ->  为 R5F0_1提供了 RPRC 图像路径

    命令:

    C:\ti\sysconfig _1.12.1\nodejs\node multioreImageGen.js --DevID 55 --out C:\Test\debug_combined.appimage@C:\test\empty_am64x-evm_r5nors0-0_freertos_ti-arm-clang.rprc@4 C:\Test\empty_am64x-evm_r

    您必须从以下路径打开命令提示符窗口并给出上述命令。

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_08_05_00_24\tools\boot\multioreImageGen

    请使用以下命令从 GP 应用图像生成 HS-FS 应用图像。

    HS-FS 版本:

    C:/MutiImage_Gen/debug_combined.appimage ->  为您的 GP 应用程序提供图像路径。

    C:/MutiImage_Gen/IPC_rpmsg_echo_system.appimage.hs_fs ->  为您的目标文件夹路径、它应具有 多核 HS FS  应用程序映像。

    命令:  

    Python C:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_08_05_00_24/tools/boot/signing/appimage_x509_cert_gen.py --bin C:/MutiImage_Gen/debug_combined.appimage --authtype 1 - key C:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_08_05_00_24/tools/boot/signing/rom_degenerateKey.pem --output C:/MutiImage_Gen/IPC_rpmsg_echo_system.appimage.hs_fs

    您必须从我的系统的任何位置打开命令提示符窗口并给出上述命令。

    请使用以下链接进行不同的核心选择、以生成应用映像。

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/TOOLS_BOOT.html#autotoc_md1162

    此致、

    S.Anil