感谢你的帮助。
我制作了一个具有模拟电压电平控制直流电机速度的 P.C.B。
模拟电压电平被输入到内部 ADC。
我将 P.C.B 集成到了壳体中。
使用 ESD 枪式对外壳施加接触放电(HBM 接触放电±5kV)。
之后、即使 ADC 的输入值发生变化、输出也将是固定的。
它将通过关闭电源并再次打开来改进。
您是否知道此问题的原因和解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kallikuppa Sreenivasa
感谢您的答复。
抱歉、我不能披露电路图。
时钟使用24MHz。
使用 PIN 二极管作为 ESD 对策。
该现象与以下 URL 中的内容类似。
community.silabs.com/.../f330-adc-latchup
如果 AM4378中内置的 ADC 锁存、无论输入电压电平如何、输出都将被锁定?
此致、
出口
您好 deguchi-hideaki
请参阅以下专家的意见。
我们看到所描述的 ADC 锁定的唯一时间是它暴露在某些外部噪声源导致 FSM 偏离其正常运行的时候。 他们需要找到噪声源并将其消除。
我有一个建议。 ADC 直接从 HF 振荡器接收其时钟、而大多数其他外设则从其中一个内部 PLL 接收其时钟。 我已经看到过至少一个情况、在慢速变化的高频振荡器输入信号上耦合了来自晶体电路的噪声、而且当信号超过输入缓冲器开关阈值时、该噪声会在信号上产生非单调转换。 如果这一情况发生、HF 振荡器有可能在其输出上创建一个短时钟周期(毛刺脉冲)。 干扰由内部 PLL 进行滤波、因此大多数外设不受其影响。 干扰 CAN 对 ADC FSM 进行超频并导致它执行不可预知的操作或锁定。
我建议他们临时修改遇到问题的单元、用1.8V LVCMOS 时钟源替换晶体电路、该时钟源能够以快速上升/下降时间为 HF 振荡器提供时钟源。 由于上升/下降时间较短、噪声很难在基准时钟信号上产生非单调转换。 我建议选择一个能够在 HF 振荡器输入上提供一个少于5ns 的上升/下降时间的时钟源。 如果锁定问题得到解决,这可以确认问题的根源。
注意:在许多情况下、电气噪声是特定实现所特有的。 因此、此测试需要在同一环境中运行时遇到此问题的系统上执行。 例如、运行此测试时、请勿将系统移至其他位置。 导入后、一次只能更改一个东西。 他们不会被移动到另一个不会将系统暴露在相同噪声源下的位置所蒙闭。
此致、
Sreenivasa.
您好 deguchi-hideaki
感谢您提供宝贵意见。
请检查是否可以在 ADC 输入、电源和时钟方面进行任何其他改进。
当对这些功能块进行审查并进行改进时、我们观察到客户系统有所改进。
如果您认为您在一周内就能获得测试结果、那么我们也可以拥有等待输入的相同线程。
如果您认为这需要3-4周的时间、我们可以关闭该主题并启动一个引用该主题的新主题。
此致、
Sreenivasa.