This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:ADC 输出不变

Guru**** 1474145 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1215013/am4378-adc-output-does-not-change

器件型号:AM4378

感谢你的帮助。


我制作了一个具有模拟电压电平控制直流电机速度的 P.C.B。

模拟电压电平被输入到内部 ADC。

我将 P.C.B 集成到了壳体中。

使用 ESD 枪式对外壳施加接触放电(HBM 接触放电±5kV)。

之后、即使 ADC 的输入值发生变化、输出也将是固定的。

它将通过关闭电源并再次打开来改进。

您是否知道此问题的原因和解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 deguchi-hideaki

    感谢您的查询。

    根据您的输入、我了解 ADC 正常工作、并了解应用 ESD 时的行为。

    这是一个系统级问题、您能否确认在 ADC 的输入端提供了所需的 ESD 保护。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa Sreenivasa

    感谢您的答复。
    输入电压值为0V 至1.7V。
    VDDS_ADC0正在输入 LDO 输出:1.8V。

    CR 低通滤波器(1kΩ Ω+ 1000pF)和二极管钳位可用作 ESD 对策。

    此致、

    出口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 deguchi-hideaki

    感谢您的输入。

    您能否共享原理图以便快速回顾一下。

    请检查 ADC 时钟源-晶体或振荡器、任何未使用的 ADC 输入的端接以及使用的二极管- ESD 或过压保护类型。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa Sreenivasa

    感谢您的答复。
    抱歉、我不能披露电路图。
    时钟使用24MHz。
    使用 PIN 二极管作为 ESD 对策。

    该现象与以下 URL 中的内容类似。

    community.silabs.com/.../f330-adc-latchup

    如果 AM4378中内置的 ADC 锁存、无论输入电压电平如何、输出都将被锁定?

    此致、

    出口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 deguchi-hideaki

    感谢您的备注和理解。

    我们观察到 ADC FSM_BUSY 导致的 ADC 相关问题

    我在下面的消息中添加了其他详细信息。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa Sreenivasa

    感谢您的答复。

    我无法看到链接

    我在下面添加了详细信息、因为链接可能是内部链接。

    此致、

    出口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 deguchi-hideaki

    请参阅以下专家的意见。

    我们看到所描述的 ADC 锁定的唯一时间是它暴露在某些外部噪声源导致 FSM 偏离其正常运行的时候。  他们需要找到噪声源并将其消除。

     我有一个建议。  ADC 直接从 HF 振荡器接收其时钟、而大多数其他外设则从其中一个内部 PLL 接收其时钟。  我已经看到过至少一个情况、在慢速变化的高频振荡器输入信号上耦合了来自晶体电路的噪声、而且当信号超过输入缓冲器开关阈值时、该噪声会在信号上产生非单调转换。  如果这一情况发生、HF 振荡器有可能在其输出上创建一个短时钟周期(毛刺脉冲)。  干扰由内部 PLL 进行滤波、因此大多数外设不受其影响。  干扰 CAN 对 ADC FSM 进行超频并导致它执行不可预知的操作或锁定。

     我建议他们临时修改遇到问题的单元、用1.8V LVCMOS 时钟源替换晶体电路、该时钟源能够以快速上升/下降时间为 HF 振荡器提供时钟源。  由于上升/下降时间较短、噪声很难在基准时钟信号上产生非单调转换。  我建议选择一个能够在 HF 振荡器输入上提供一个少于5ns 的上升/下降时间的时钟源。  如果锁定问题得到解决,这可以确认问题的根源。

     注意:在许多情况下、电气噪声是特定实现所特有的。  因此、此测试需要在同一环境中运行时遇到此问题的系统上执行。  例如、运行此测试时、请勿将系统移至其他位置。  导入后、一次只能更改一个东西。  他们不会被移动到另一个不会将系统暴露在相同噪声源下的位置所蒙闭。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 deguchi-hideaki

    下面总结的是、您必须  通过添加 额外的 保护、使包括时钟、电源和输入在内的 ADC 部分具有稳健性  、或者执行一些额外的分析、以验证设计中是否存在任何可能导致 ADC 出现意外瞬变的缺陷。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa Sreenivasa

    感谢您的答复。

    使用1.8V LVCMOS 进行验证。
    我需要一些时间,但我会再次与您联系。

    此致、

    出口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 deguchi-hideaki

    感谢您提供宝贵意见。

    请检查是否可以在 ADC 输入、电源和时钟方面进行任何其他改进。

    当对这些功能块进行审查并进行改进时、我们观察到客户系统有所改进。

    如果您认为您在一周内就能获得测试结果、那么我们也可以拥有等待输入的相同线程。

    如果您认为这需要3-4周的时间、我们可以关闭该主题并启动一个引用该主题的新主题。

    此致、

    Sreenivasa.