This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:为什么在 Linux SDK 引导中为 AM6442 R5内核设置 CPSR A 位

Guru**** 2548900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1212451/am6442-why-cpsr-a-bit-is-set-for-am6442-r5-core-in-linux-sdk-boot

器件型号:AM6442

尊敬的团队:

 在我们找到的引导流程之后、在 R5内核中设置了 CPSR 的 A 位、处理器 Linux SDK 版本为8.4。 这是正常的吗? 您是否发现此问题?

如图所示、该位 由某些异常自动置位、是特权软件写入的、因此发生了一些异常。  

谢谢。

jimin.li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、jimin:

    在引导流程的哪个阶段、您将检查 CPSR 寄存器并观察设置为1的 A 位。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    我不确定 A 位何时设置为1。 在 R5fs0-0进入  由 R5 spl tiboot3.bin 加载和运行的内核之前检查该位。

    谢谢。

    jimin.li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  jimin.li:

    我已将问题重新分配给我们的引导专家。 他很快就会联系到。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    >>>
    屏蔽位、位[8:6]
    屏蔽位禁用一些异步异常。 这三个屏蔽位是:
    A、位[8]
    异步中止禁用位。 用于屏蔽异步中止。
    I、位[7]
    中断禁用位。 用于屏蔽 IRQ 中断。
    F、位[6]
    快速中断禁用位。 用于屏蔽 FIQ 中断。
    <<<
    当 bit=CPSR[8]=1时、将屏蔽异步中止。
    我认为这里不存在问题。
    此致!
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪先生:

    感谢您的回复!

    因此、 此位表示 屏蔽异步中止、而不会 发生某些异常。

     无论在内核或引导中此位是否始终为1?不需要将此位设置为0?

    当 a bit=CPSR[8]=1 =>异步中止被屏蔽时。

    谢谢,

    jimin.li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 位设置取决于 SW/OS。
    一些示例:
    1/. R5 SPL


    2/. A53 u-boot


    3/. A53 Linux 内核

    此致!

    -hong