This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:如何生成 AM6422 HS-FS SR2 tiboot3.bin、tispl.bin 和 u-boot.img

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1212343/processor-sdk-am64x-how-to-generate-am6422-hs-fs-sr2-tiboot3-bin-tispl-bin-and-u-boot-img

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题中讨论的其他器件:AM6422

您好!

我们在定制电路板上使用了 AM6422 SR2 HS-FS。  

我是否必须重新编译 bl31.bin 和 bl32.bin、然后生成签名的 bl31.bin 和 bl32.bin? 如果是、重新构建它们的命令是什么?

或者我应该直接使用预编译 GP bl31.bin 和 bl32.bin 来生成已签名的 bl31.bin.signed 和 bl32.bin.signed 吗?

当为 tiboot3.bin 和 tispl.bin、u-boot.img 构建 u-boot-spl.bin 时、我是否必须使用 am64x_hs_evm_r5_defconfig 和 am64_hs_evm_a53_defconfig 吗?

这张图片显示应该使用 hs defconfig、但以下命令显示不使用 hs defconfig。

这些让我感到困惑。

此致

Xixiguohx