请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X 主题中讨论的其他器件:AM6422
您好!
我们在定制电路板上使用了 AM6422 SR2 HS-FS。
我是否必须重新编译 bl31.bin 和 bl32.bin、然后生成签名的 bl31.bin 和 bl32.bin? 如果是、重新构建它们的命令是什么?
或者我应该直接使用预编译 GP bl31.bin 和 bl32.bin 来生成已签名的 bl31.bin.signed 和 bl32.bin.signed 吗?
当为 tiboot3.bin 和 tispl.bin、u-boot.img 构建 u-boot-spl.bin 时、我是否必须使用 am64x_hs_evm_r5_defconfig 和 am64_hs_evm_a53_defconfig 吗?

这张图片显示应该使用 hs defconfig、但以下命令显示不使用 hs defconfig。

这些让我感到困惑。
此致
Xixiguohx