This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:原理图检查清单文档:SPRAD21A - 2022年5月- 2023年3月修订

Guru**** 2553180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1211488/am625-schematics-checklist-document-sprad21a-may-2022-revised-march-2023

器件型号:AM625

大家好

原理图检查清单中提及的是、要将等长迹线路由到 MAC 和 PHY 的时钟、它们的长度必须是数据线的一半。 在我们的设计中、从时钟缓冲器到 MAC (处理器)的时钟布线更短(大约700mil)、而从时钟缓冲器到不同电路板上 PHY 的时钟布线更长(大约5000mil)。 很难与这两个时钟的长度相匹配、使数据长度减半也具有挑战性。 请告知我们以下情况

  • 为什么时钟长度应该是数据信号长度的一半? 通常、时钟和数据线具有相同的长度匹配。
  • 此指南的重要性"到 MAC 和 PHY 的时钟长度相等"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是这个 RMII 长度匹配问题的原理图检查清单文档的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Premalatha Royappan

    感谢您的查询。

    • 为什么时钟长度应该是数据信号长度的一半? 通常、时钟和数据线具有相同的长度匹配。
    • 当您有一个同步时钟时就是这种情况、例如 RGMII。 请阅读 RMII 规格

    这些是建议的指南。  请通读 RMII 技术规范来理解时序要求并执行针对电路板布局布线的时序分析。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    如果时钟和数据需要匹配到相同的长度、那么为什么根据下面的原理图 Chklist 建议使用1/2的长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Premalatha Royappan

    感谢您的留言。

    如果时钟和数据需要匹配相同的长度

    请您阅读 RMII 和 RGMII 规格。 以上是针对 RGMII 的。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    这是我参考的文件: https://www.ti.com/lit/ml/sprad21a/sprad21a.pdf?ts=1680150865281&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM62A3

    我们已经提到了 RMII 部分下使用数据长度为1/2的.r.t 时钟的布局指南。 请参阅一节

    7.3.1.4.3处理器时钟输出(CLKOUT0)

    请参考此文档并提供您的反馈。

    此外、您参考的 RMII 规范是 IEEE 标准还是任何其他文档? 请告诉我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Premalatha Royappan

    请参阅以下 RMII 信息  

    https://www.ti.com/lit/ml/snla076a/snla076a.pdf

    RGMII 接口  

    请查看 差异。

    9.3.10简化媒体独立接口(RMII)

    DP83826包含了 RMII 规范 v1.2中指定的简化版媒体独立接口(RMII)。 该接口的目的是提供一种可替代第22条中指定的 IEEE 802.3 MII 的精简管脚数。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83826e.pdf

    我没有关于 RMII 规格的其他信息、建议进行快速搜索。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Premalatha Royappan

    对于 RMII 信号路由、您有以下评论、希望了解更多内容  

    • 为什么时钟长度应该是数据信号长度的一半? 通常、时钟和数据线具有相同的长度匹配。

    您能否分享您所遵循的布线指南(而非电路板布线详细信息)以及如何为 RMII 接口将时钟和数据路由在一起。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    我们关注着

    AN-1469 PHYTER RMII 布线指南

    关于本文档、我们将遵循以下 RMII 布局指南、

    1.总布线长度在6英寸以内

    2.布线长度匹配在2英寸以内

    请告知我们这些指南是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Premalatha Royappan

    感谢您提供宝贵意见。

    1.总布线长度在6英寸以内

    2.布线长度匹配在2英寸以内

    [/报价]

    您能否详细说明 与所实现的接口相关的长度和长度匹配。

    您可能希望联系拥有应用手册(一般信息、包括 MII 和 RMII)的以太网 PHY 专家进行澄清。

    此致、

    Sreenivasa.