大家好
原理图检查清单中提及的是、要将等长迹线路由到 MAC 和 PHY 的时钟、它们的长度必须是数据线的一半。 在我们的设计中、从时钟缓冲器到 MAC (处理器)的时钟布线更短(大约700mil)、而从时钟缓冲器到不同电路板上 PHY 的时钟布线更长(大约5000mil)。 很难与这两个时钟的长度相匹配、使数据长度减半也具有挑战性。 请告知我们以下情况
- 为什么时钟长度应该是数据信号长度的一半? 通常、时钟和数据线具有相同的长度匹配。
- 此指南的重要性"到 MAC 和 PHY 的时钟长度相等"
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
原理图检查清单中提及的是、要将等长迹线路由到 MAC 和 PHY 的时钟、它们的长度必须是数据线的一半。 在我们的设计中、从时钟缓冲器到 MAC (处理器)的时钟布线更短(大约700mil)、而从时钟缓冲器到不同电路板上 PHY 的时钟布线更长(大约5000mil)。 很难与这两个时钟的长度相匹配、使数据长度减半也具有挑战性。 请告知我们以下情况
您好, Premalatha Royappan
感谢您的留言。
如果时钟和数据需要匹配相同的长度
请您阅读 RMII 和 RGMII 规格。 以上是针对 RGMII 的。
此致、
Sreenivasa.
尊敬的 Sreenivasa:
我们已经提到了 RMII 部分下使用数据长度为1/2的.r.t 时钟的布局指南。 请参阅一节
7.3.1.4.3处理器时钟输出(CLKOUT0)
请参考此文档并提供您的反馈。
此外、您参考的 RMII 规范是 IEEE 标准还是任何其他文档? 请告诉我们
您好, Premalatha Royappan
请参阅以下 RMII 信息
https://www.ti.com/lit/ml/snla076a/snla076a.pdf

RGMII 接口

请查看 差异。
9.3.10简化媒体独立接口(RMII)
DP83826包含了 RMII 规范 v1.2中指定的简化版媒体独立接口(RMII)。 该接口的目的是提供一种可替代第22条中指定的 IEEE 802.3 MII 的精简管脚数。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83826e.pdf
我没有关于 RMII 规格的其他信息、建议进行快速搜索。
此致、
Sreenivasa.
您好, Premalatha Royappan
感谢您提供宝贵意见。
1.总布线长度在6英寸以内
2.布线长度匹配在2英寸以内
[/报价]您能否详细说明 与所实现的接口相关的长度和长度匹配。
您可能希望联系拥有应用手册(一般信息、包括 MII 和 RMII)的以太网 PHY 专家进行澄清。
此致、
Sreenivasa.