您好、专家。
这是连接到 I2S 应用的 USB 音频数据,
I2S 通道是双向的、MCU 可以是从 USB 到 I2S 的桥接音频、或从 I2S 获取音频数据 (例如:MIC+ADC)
我试图找到一个 MCU ,它可以支持:
1. USB 音频类作为 USB 设备,需要为主机提供 Linux 驱动程序
2.示例代码从 USB (主机)到 I2S 获取音频
将示例代码从 i2c 转发音频(例如:mic)到 USB 主机。
有任何意见?
非常感谢
吉布斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家。
这是连接到 I2S 应用的 USB 音频数据,
I2S 通道是双向的、MCU 可以是从 USB 到 I2S 的桥接音频、或从 I2S 获取音频数据 (例如:MIC+ADC)
我试图找到一个 MCU ,它可以支持:
1. USB 音频类作为 USB 设备,需要为主机提供 Linux 驱动程序
2.示例代码从 USB (主机)到 I2S 获取音频
将示例代码从 i2c 转发音频(例如:mic)到 USB 主机。
有任何意见?
非常感谢
吉布斯
Hi Gibbs、
请检查 AM623是否符合要求。
https://www.ti.com/product/AM623
AM623具有 McASP、支持 I2S 和 USB2.0外设。
Gibbs、
我误解了您对 Linux 的要求。 我认为您需要在该器件上使用 Linux。 我知道现在您需要 USB 音频类器件来与 Linux 主机通信。
C5535 DSP 可能满足您的需求。
C5000 Connected Audio Framework 可处理 USB 音频类拉电流/灌电流。
我不知道有任何通过 USB 传输 I2C 的代码。
CAF is here: https://www.ti.com/tool/C55X-AUDIOFRAMEWORK
CSL 的网址是: https://www.ti.com/tool/SPRC133
此致、
弗兰克