This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找可在 I2S 音频输出和 MIC 输入中实现 USB 音频类的 MCU

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1211568/find-an-mcu-to-implement-usb-audio-class-for-i2s-sound-out-and-mic-in

主题中讨论的其他器件:AM623

您好、专家。

这是连接到 I2S 应用的 USB 音频数据,

I2S 通道是双向的、MCU 可以是从 USB 到 I2S 的桥接音频、或从 I2S 获取音频数据 (例如:MIC+ADC)

我试图找到一个 MCU ,它可以支持:

1. USB 音频类作为 USB 设备,需要为主机提供 Linux 驱动程序

2.示例代码从 USB (主机)到 I2S 获取音频

将示例代码从 i2c 转发音频(例如:mic)到 USB 主机。

有任何意见?

非常感谢

吉布斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gibbs、

    Sitara-MCU 没有同时支持 USB 和 I2S 的 SOC、或者支持 Linux。 我将该主题重新分配给另一个业务部门、以获取他们的评论。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gibbs、

    请检查 AM623是否符合要求。

    https://www.ti.com/product/AM623

    AM623具有 McASP、支持 I2S 和 USB2.0外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin & Frank。

    我认为 AM623x 功能太强大了、因此我们只需要一个微控制器即可实现这一目的

    器件供电、例如 C2000TM M0+? 或某些 DSP…

    MCU 可以从 I2S (MIC)获取音频、或通过 I2C (扬声器)播放音频

    拱形 USB 音频卡  

    方框图如下所示。

    非常感谢

    吉布斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gibbs、

    我将把您的问题转给 C2000团队进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gibbs、

    我误解了您对 Linux 的要求。 我认为您需要在该器件上使用 Linux。 我知道现在您需要 USB 音频类器件来与 Linux 主机通信。

    C5535 DSP 可能满足您的需求。  

    C5000 Connected Audio Framework 可处理 USB 音频类拉电流/灌电流。

    我不知道有任何通过 USB 传输 I2C 的代码。

    CAF is here: https://www.ti.com/tool/C55X-AUDIOFRAMEWORK

    CSL 的网址是: https://www.ti.com/tool/SPRC133

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    明白了

    让我开始学习吧

    非常感谢

    吉布斯