This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62x 系列(am625):TI am625机器出现故障

Guru**** 2560610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1207891/am625-am62x-family-am625-ti-am625-machine-failed

器件型号:AM625

你好,专家!

面临以下问题。

TI-staging/1_2020.01+gitAUTOINC+2781231a33-R36-sysroot-nather/lib -wl、-rpath、/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_se-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/chip-sysroot-native/usr/lib -wl、-rpath、/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_se-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-rclip-config/chip-config-config-config-config-cip-config-login-config-config-config-login-config-config-config-config-config-config-config-config-config-config-config-config-config-config-config-config-n开通 的脚本、、/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/sysroots-uninative/x86_64-linux/lib/ld-linux-x86-64.so.2、不明确的脚本
| scripts/kconfig.conf --- defconfig=arch/../configs/am62x_evm_r5_defconfig Kconfig
|***
|***找不到默认配置"arch/../configs/am62x_evm_r5_defconfig "!
|***
|/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_se-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/git/scripts/kconfig/Makefile:128:目标"am62x_evm_r5_defconfig"的配方失败
| make[2]:***[am62x_evm_r5_defconfig]错误1.
|/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_se-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/git/Makefile:539:目标"am62x_evm_r5_defconfig"的食谱失败
| make[1]:***[am62x_evm_r5_defconfig]错误2.
|make[1]:正在离开目录/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_se-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/build'
| Makefiles:167:目标'SHUB-make'的食谱失败了
|制造:***[sub-make]错误2.
| make:正在离开目录"/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_se-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 + gitAUTOINC+2781231a33-R36/git"
|错误:OE_runmake 失败
| WARNING:/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_se-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/temp/run.do_configure.30346:1从"exit 1"退出1
| error:执行"/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_se-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/temp/run.do_configure.30346"失败,退出代码1
错误:任务(MC:k3r5-hs-se:/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot-ti-staging_2020.01.bb:DO_CONFIG)失败、退出代码"1"

是否发生了任何与 TI 相关的更改? 对于 hs-se 机器?

谢谢。

Suraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suraj,

    感谢您的查询、我已将您的查询分配给专家。

    同时、为了更好地帮助您、请列出您已经遵循的步骤以及 EVM 详细信息、操作系统详细信息和 SDK 版本。

    我还想检查"conf scripts"是否是已创建的新文件夹,请注意"conf scripts"中的空格,我们看到路径中有空格创建问题,除非路径用引号括起来。

    此致

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在尝试构建一个坑洼式的系统? 请注意、我们当前基于 Yocto Dunfell (SDK v8.x)的产品不支持此功能、另请参阅此处了解更多背景信息和替代解决方案: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158131/am625-am62xx-evm-yocto-processor-sdk-linux-build-with-poky-distro/4359103#4359103

    一旦我们迁移到柯克斯通(SDK v9.0、e/o 2023年7月)、我被告知这应该要容易得多。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Andreas Right。

    但如果我们不使用 SDK 进行构建,那么它应该可以正常工作吗?

    错误:任务(. mc:k3r5-hs-se :/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot-ti-staging_2020.01.bb:do_configure)退出失败

    它也会阻止 gp。

    它将在没有 SDK aslo 权利的情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suraj,

    但是如果我们在没有 SDK 的情况下进行构建,那么它应该可以正常运行?

    正如我所说,这不是我们目前所支持的。 如果您真的想使用 Poky、我们即将推出的基于 Yocto Kirstone 的 SDK 应该是一个更好的起点。 否则、我强烈建议靠近当前的 SDK 产品。

    此致、Andreas