请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
在 Jacinto 和 Sitara EVM 的多个器件中、可以在 SD 卡接口的多路复用节点中找到与类似的线路:
J784S4_IOPAD(0x100, PIN_INPUT, 0) /* (###) MMC1_CLKLB */ or AM64X_IOPAD(0x0290, PIN_INPUT, 0) /* (#N/A) MMC1_CLKLB */
您能否提供一些有关此设置在 EVM 上的用途的提示?
此致
多米尼克