This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux devicetree 中的 SD 卡时钟环回多路复用

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1208401/sd-card-clock-loopback-muxing-in-the-linux-devicetree

您好!

在 Jacinto 和 Sitara EVM 的多个器件中、可以在 SD 卡接口的多路复用节点中找到与类似的线路:

J784S4_IOPAD(0x100, PIN_INPUT, 0) /* (###) MMC1_CLKLB */

or

AM64X_IOPAD(0x0290, PIN_INPUT, 0) /* (#N/A) MMC1_CLKLB */

您能否提供一些有关此设置在 EVM 上的用途的提示?

此致

多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dominik:

    J784S4_IOPAD (0x100、PIN_INPUT、0)/*(###) MMC1_CLKLB */

    我们将为焊盘级时钟回送配置焊盘、我们使用该回送正确采样 SD 数据。

    此致
    Diwakar