请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 您好 E2E 专家。
你好。
为了更详细地解释复位问题、我必须说、我们使用了2种不同的方法来重置电路板。
- 我们按住复位按钮(第一张照片、用红色圆圈标出)、指示灯将按2-3次的顺序闪烁、并且板已复位。 (如所附视频:np-runing.mpg4)
- 通过断开电源线进行冷复位。
执行上述任一步骤后、这些灯通常将进入正常状态、我们知道电路板将正常工作。 如标记的照片所示。
有些主板没有重置、当您看到照片时、指示灯将保持亮起状态。 (如下所示的视频:not_reseting_bd.mpg4)。使用不重置的电路板时、如果我们尝试使用 code composer 来运行项目、我们会收到随附的错误消息。
在这里、我们需要帮助了解是否有方法重置和使用电路板。
![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/791/image_5F00_cc4530.png)
此致、
CSC