This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:器件保持复位状态

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1207265/omap-l138-device-is-held-in-reset

器件型号:OMAP-L138

您好 E2E 专家。

你好。

为了更详细地解释复位问题、我必须说、我们使用了2种不同的方法来重置电路板。

  1. 我们按住复位按钮(第一张照片、用红色圆圈标出)、指示灯将按2-3次的顺序闪烁、并且板已复位。 (如所附视频:np-runing.mpg4)
  2. 通过断开电源线进行冷复位。
    执行上述任一步骤后、这些灯通常将进入正常状态、我们知道电路板将正常工作。 如标记的照片所示。
有些主板没有重置、当您看到照片时、指示灯将保持亮起状态。 (如下所示的视频:not_reseting_bd.mpg4)。使用不重置的电路板时、如果我们尝试使用 code composer 来运行项目、我们会收到随附的错误消息。
在这里、我们需要帮助了解是否有方法重置和使用电路板。
此致、
CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、  

    感谢您的查询。

    我需要一些有关电路板的其他信息。

    您拥有的板数和观察到的板数。

    这些是新订购的电路板还是这些问题在一段时间后出现?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    你好。

    我有23块这样的板、其中4块有复位问题。
    我不确定这些板何时售出、我知道是7年多以前的情况。
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    感谢您提供宝贵意见。

    我唯一可以提出的建议是比较几个好的和坏的电路板、看看行为是否有任何变化。

    我还建议检查是否有积尘等、并尝试进行清洁。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    感谢您提供宝贵意见。

    我唯一可以提出的建议是比较几个好的和坏的电路板、看看行为是否有任何变化。

    我还建议检查是否有积尘等、并尝试进行清洁。

    此致、

    Sreenivasa.