主题中讨论的其他器件: ADC3221
ADC3221具有串行 LVDS 接口以及位时钟和帧时钟、但 OMAP-L138没有 LVDS、但它具有许多接口。 那么、我应该使用哪种接口 来连接它们? 是否需要额外的桥接芯片/电路?
对于 ADC 器件、2个通道的采样率将为25Msps、12位分辨率、因此每个通道的数据速率至少为25*12 = 300位/s
对于 OMAP-L138、
它具有使用 LVDS 信号的 SATA 接口、但其1个时钟、1个发送、1条接收线与 ADC3221的 LVDS 线路不匹配(1位时钟、1个帧时钟、1个或2个数据输出)。