This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:如何连接具有串行 LVDS 接口的 ADC3221。

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, ADC3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1207099/omap-l138-how-to-connect-with-adc3221-which-have-serial-lvds-interface

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件: ADC3221

ADC3221具有串行 LVDS 接口以及位时钟和帧时钟、但 OMAP-L138没有 LVDS、但它具有许多接口。 那么、我应该使用哪种接口 来连接它们? 是否需要额外的桥接芯片/电路?

对于 ADC 器件、2个通道的采样率将为25Msps、12位分辨率、因此每个通道的数据速率至少为25*12 = 300位/s

对于 OMAP-L138、  
它具有使用 LVDS 信号的 SATA 接口、但其1个时钟、1个发送、1条接收线与 ADC3221的 LVDS 线路不匹配(1位时钟、1个帧时钟、1个或2个数据输出)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 袁道

    感谢您的查询。

    我检查过 OMAP-L138器件 、这与您所做的相似。 我不确定是否有可以建议与 ADC3221连接的外设。

    ADC3221采样调节也 面临挑战。  

    您可能需要使用标题 AMC3221主机界面开始一个新主题、以便与 ADC 团队联系、获取建议或指导。

    据我所知、您是否希望将 ADC3221连接到 AMAP-L138?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为高速信号采集和处理是一个很常见的工程问题。

    ADC 连接 DSP。  

    我看到大多数高速 ADC 都具有串行 LVDS 输出、因此我正在寻找一款能够与此接口连接但找不到的 DSP。  

    OMAP-L138似乎是一款具有大量接口选项的出色 DSP 芯片、因此其中一款芯片可进行改进。  

    有没有具有 C674x 或 C66x 内核的 DSP/MCU/MPU 可连接具有串行 LVDS 输出的 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 袁道

    感谢您提供宝贵意见。

    请参阅以下主题。 我不知道 Sitara MPU 系列中的器件可支持所需的 ADC 接口和速度。

    (+) 66AK2G12:连接至 LVDS ADC -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.