This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们 比较了 TIDL7.3 和 TIDL8.5之间的推断准确性 、 发现 8.5 优 于 7.3、
因此 我们 想 使用 7.3 RTOS SDK 将 TIDL 更新至8.5版。 我们 发现 一个 讨论 更新 TIDL 的主题
从 7.1 改为 8.4 、并 进行了 尝试 、但 遇到了一些问题:
1. 我们 可以 通过 执行 make sdk 在目录 vision_apps 中构建固件 、但 我们 没有 修改 内存 布局
和 dtsi 文件
2. 我们 在 构建 TIDL 时遇到定义缺失的错误,这 主要是 因为 uDMA 头 文件 与 8.5不同
3. 在 复制 缺失后出现编译错误(该编译器不支持 TARGET_family C7100)
来自 8.5 PDK 的定义
4. 如果 我们 忽略了 上述 错误 并 执行 tidlModelImport 工具, 我们 得到了 分割 错误
5. 如果 在 8.5 RTOS SDK 中使用 tidlModelImport 工具、 但使用的是 TI_device_a72_test_dl_algo_host_rt.out 程序、我们可以得到一个 tidl 模型
将 卡住
你们 有 什么 解决方案 来 解决这些问题吗?
您好!
请按照以下文档 TIDL 升级解决方案来升级 TIDL。 在构建 nee TIDL 工具和构建 Total SDK 时、不能忽略任何误差。 对于 DTSI 文件、是否需要更改由系统上的内存映射决定。
谢谢~