This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在 RTOS 7.3 SDK 中将 TIDL 升级至8.5?

Guru**** 2545060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1206687/tda4vm-how-to-upgrade-tidl-to-8-5-in-rtos-7-3-sdk

器件型号:TDA4VM

大家好、  
    我们 比较了      TIDL7.3 和 TIDL8.5之间的推断准确性 、 发现  8.5  优 于 7.3、
因此 我们 想       使用  7.3 RTOS SDK 将 TIDL 更新至8.5版。  我们 发现 一个  讨论 更新 TIDL 的主题
从 7.1 改为 8.4 、并 进行了  尝试 、但   遇到了一些问题:
  1. 我们 可以      通过 执行 make sdk 在目录 vision_apps 中构建固件 、但 我们 没有 修改 内存 布局
     和 dtsi 文件
  2. 我们      在 构建 TIDL 时遇到定义缺失的错误,这 主要是  因为 uDMA 头 文件  与  8.5不同
  3.              在  复制 缺失后出现编译错误(该编译器不支持 TARGET_family C7100)
      来自 8.5 PDK 的定义
  4. 如果 我们 忽略了 上述 错误 并 执行 tidlModelImport 工具, 我们 得到了  分割 错误
  5.       如果     在 8.5 RTOS SDK 中使用 tidlModelImport 工具、 但使用的是   TI_device_a72_test_dl_algo_host_rt.out 程序、我们可以得到一个 tidl 模型
     将  卡住

     你们  有 什么 解决方案 来    解决这些问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请按照以下文档 TIDL 升级解决方案来升级 TIDL。 在构建 nee TIDL 工具和构建 Total SDK 时、不能忽略任何误差。 对于 DTSI 文件、是否需要更改由系统上的内存映射决定。

    谢谢~