您好!
我正在尝试将 CCS 连接到 AM62x SKEVM 目标、但收到以下错误
连接到目标时出错:
(错误-1274 @ 0x0)
连接序列期间出错。 具体原因未知、但可能是由于尝试访问由于缺少电源、时钟或身份验证(即安全措施阻止)而无法访问的内核或逻辑的结果。
如果被安全阻止、并且如果支持、则在完成身份验证过程后可以允许访问。
(仿真软件包9.10.0.00080)
我将连接到 BLAZAR_Cortex_M4_1、我尝试将 JTAG 时钟从5.5 MHz 降低到4 MHz、我更改了电缆、我首先为电路板供电、然后连接 UART 和 JTAG 电缆。
我甚至都无法从调试窗口连接到 M4F_1内核、它会显示相同的错误、尽管我可以连接到 R5_0内核、但随后会弹出程序加载错误。