This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:连接到目标时 AM62x SKEVM 错误1274

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1204422/am625-am62x-skevm-error-1274-connecting-to-target

器件型号:AM625

您好!

我正在尝试将 CCS 连接到 AM62x SKEVM 目标、但收到以下错误

连接到目标时出错:
(错误-1274 @ 0x0)
连接序列期间出错。 具体原因未知、但可能是由于尝试访问由于缺少电源、时钟或身份验证(即安全措施阻止)而无法访问的内核或逻辑的结果。
如果被安全阻止、并且如果支持、则在完成身份验证过程后可以允许访问。
(仿真软件包9.10.0.00080)

我将连接到 BLAZAR_Cortex_M4_1、我尝试将 JTAG 时钟从5.5 MHz 降低到4 MHz、我更改了电缆、我首先为电路板供电、然后连接 UART 和 JTAG 电缆。

我甚至都无法从调试窗口连接到 M4F_1内核、它会显示相同的错误、尽管我可以连接到 R5_0内核、但随后会弹出程序加载错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marwan:

    您如何初始化板? 您正在使用哪种引导模式? 此外、请在 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/latest/exports/docs/api_guide_am62x/EVM_SETUP_PAGE.html 后进入 EVM 设置页面

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    感谢您的答复。 我确认我针对"闪存 SOC 初始化二进制文件"错误地执行了一些步骤。

    现在我遇到了另一个问题、在 EVM 成功引导后、我看到以下日志:

    Starting NULL Bootloader ... 
    
    DMSC Firmware Version 8.6.4--v08.06.04 (Chill Capybar
    DMSC Firmware revision 0x8
    DMSC ABI revision 3.1
    
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU m4f0-0 is initialized to 400000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU a530-0 is initialized to 1250000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU a530-1 is initialized to 1250000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_loadSelfCpu:208: CPU r5f0-0 is initialized to 400000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_JumpSelfCpu:227: All done, jumping self ...

    然后、当我连接到 M4F_1核心目标、CPU 复位并加载应用、然后恢复时、我看到应用卡 在了 TISCI_DEV_MCU_MCAN1的时钟初始化中 、这里是 SOC_moduleClockEnable ()。

    这里的问题是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marwan:

    您尝试加载 SDK 中的哪个示例? 此外、您是使用开箱即用示例还是进行了任何更改?

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    我正在使用"mcan_loopback_interrupt_am62x-sk_m4fss0-0_freertos_ti-arm-clang"示例、无需任何修改。

    我也在不做任何修改的情况下尝试了"hello_world_am62x-sk_m4fss0-0_freertos_ti-arm-clang"示例、并且 EVM 残桩位于同一位置、但在不同的模块中、TISCI_DEV_MCU_UART0中、因为该示例中没有配置。

    此致、

    Marwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marwan:

    DM 固件很可能未在 R5F 内核上运行、因此在配置时钟时会出现问题。 如果 DM 固件确实已启动、我们将在其中一个 UART 实例(与 SBL 使用的实例不同)上获得如下日志。

    Sciserver Testapp Built On: Feb 21 2023 12:42:45
    Sciserver Version: v2023.01.0.0REL.MCUSDK.08.06.00.10+
    RM_PM_HAL Version: REL.MCUSDK.08.06.00.10
    Starting Sciserver..... PASSED
    GTC freq: 200000000

    您能否确认您是否获得上述日志。

    另外、请分享 default_sbl_null.cfg  您用于刷写文件的文件。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    问题已解决、感谢您的提示。

    实际上 、default_sbl_null.cfg 是指 ipc_rpmsg_echo_linux.release.appimage、我将其更改为 sciserver_freertos.release.appimage、它可以实现。 我还可以看到您提到的 COM24和 SBL 在 COM22上的日志。

    非常感谢、

    Marwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marwan:

    很高兴为您提供帮助、也很高兴知道您已成功使用。 由于问题已解决、因此我将继续并关闭该主题。

    此致、

    Prashant