This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4程序在 tivxNodeSendCommand 中模块

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1202788/tda4vm-the-tda4-program-blocks-in-tivxnodesendcommand

器件型号:TDA4VM

尊敬的专家:

我们在 TDA4VM 上工作, SDK 版本是'0703"。

我们的图表如下:

视频图形(60fps):捕获节点->显示节点1->显示节点2

视频图形在单独的线程(任务)中运行。

我们以每50ms 的另一个任务(触摸手柄任务)为视频图形任务指定了标志。

App 有时会在 TIvxNodeSendCommand 中阻止、但其他任务运行良好。

那么,你能给我一些建议或意见吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我们在 TDA4VM 上工作, SDK 版本是'0703"。

    我们的图表如下:

    视频图形(60fps):捕获节点->显示节点1->显示节点2

    视频图形在单独的线程(任务)中运行。

    我们以每50ms 的另一个任务(触摸手柄任务)为视频图形任务指定了标志。

    视频图形任务将 执行"TIvxNodeSendCommand"以将裁剪参数发送到两个显示节点。

    该应用程序将在 tivxNodeSendCommand 中阻止,有时会持续工作。 但其他任务运行良好。

    那么,你能给我一些建议或意见吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    是否会停止/永久阻止它?  

    由于显示节点和用于更改参数的此 API 在同一任务中运行、因此当显示任务运行时、此命令处理可能会延迟。 但它不会被阻止、具体取决于您的帧 时间周期、它可能会被阻止1或2个帧时间周期。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brijesh:

    视频图形停止。

    我想知道 IPC 停止工作了。(如何检查或使用其他方法?)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    但是、它是否会被解除阻止、比如几毫秒后?  

    由于这是阻塞调用、因此如果由于 某种原因、显示节点崩溃、图形将停止。 您是否在 MCU2_0上看到一些崩溃?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brijesh:

    但是、它是否会被解除阻止、比如几毫秒后?  

    否、 在 A72重新启动之前、它一直处于停滞状态。

    我已经检查了 MCU2_0日志,这些不是关于 MCU2_0崩溃的信息。

     此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    但是 MCU2_0是否仍在运行? 假设您的另一台显示器在出现此问题时是否仍正常运行? 我的意思是、它仍在更新帧、还是另一个图形卡在一帧中?  

    您能否说明您使用此 ioctl 更改了哪些参数? 还有、您要改变的价值是什么?  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brijesh:

    所有的内核都运行良好。  

    此外,我们使用 Draw2D 在另一个 单独的线程(任务)中显示一些图标。

    当视频图形  停止时, Draw2D 工作良好。(图标可以更改)

    有关作物的参数如下:

    params->cropPrms.width = zoom->targetWidth;
    params->cropPrms.height = zoom->targetHeight;
    params->cropPrms.startX = zoom->targetPosX;
    params->cropPrms.startY = zoom->targetPosY;
    
    vx_user_data_object crop_obj = vxCreateUserDataObject(context, "tivx_display_crop_params_t", sizeof(tivx_display_crop_params_t), &params->cropPrms);
    
    vxCopyUserDataObject(crop_obj, 0,
                         sizeof(tivx_display_crop_params_t),
                         &params->cropPrms, VX_WRITE_ONLY, VX_MEMORY_TYPE_HOST);
    
    refs[0] = (vx_reference)crop_obj;
    
    status = VX_FAILURE;
    printf("tivxNodeSendCommand begin\r\n");
    status = tivxNodeSendCommand(node, 0, TIVX_DISPLAY_SET_CROP_PARAMS,
                                 refs, 1u);
    printf("tivxNodeSendCommand end\r\n");
    
    vxReleaseUserDataObject(&crop_obj);

    裁剪参数将每50ms 修改一次。(放大和缩小)

    最棒的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brijesh:

    我在清晨做了一些测试。

    1、我创建了另一个 单独的 任务、以每50ms 发送一次显示裁剪参数(如果发送命令标志处于活动状态)。

    视频图形任务仍然  在函数"TIvxNodeSendCommand"上处于停止状态。

    以下是 MCU2_0日志:

    [MCU2_0]      1.849994 s: CIO: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.850064 s: ### CPU Frequency <ORG = 1000000000 Hz>, <NEW = 1000000000 Hz>
    [MCU2_0]      1.850108 s: APP: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.850124 s: MCU2_0 version is V7.02.006... !!!
    [MCU2_0]      1.850144 s: SCICLIENT: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.850347 s: SCICLIENT: DMSC FW version [21.1.1--v2021.01a (Terrific Lla]
    [MCU2_0]      1.850382 s: SCICLIENT: DMSC FW revision 0x15
    [MCU2_0]      1.850406 s: SCICLIENT: DMSC FW ABI revision 3.1
    [MCU2_0]      1.850428 s: SCICLIENT: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.850447 s: UDMA: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.851655 s: UDMA: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.851700 s: MEM: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.851733 s: MEM: Created heap (DDR_SHARED_MEM, id=0, flags=0x00000004) @ e1000000 of size 16777216 bytes !!!
    [MCU2_0]      1.851785 s: MEM: Created heap (L3_MEM, id=1, flags=0x00000000) @ 3600000 of size 131072 bytes !!!
    [MCU2_0]      1.851827 s: MEM: Created heap (DDR_NON_CACHE_ME, id=5, flags=0x00000000) @ d8000000 of size 16777216 bytes !!!
    [MCU2_0]      1.851869 s: MEM: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.851887 s: IPC: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.851914 s: IPC: 9 CPUs participating in IPC !!!
    [MCU2_0]      1.851949 s: IPC: Waiting for HLOS to be ready ... !!!
    [MCU2_0]      1.851972 s: cpu_id=0 check 0
    [MCU2_0]     16.025942 s: cpu_id=1 check 1
    [MCU2_0]     16.025976 s: cpu_id=2 check 4
    [MCU2_0]     16.026000 s: cpu_id=3 check 5
    [MCU2_0]     16.026019 s: cpu_id=4 check 6
    [MCU2_0]     16.026038 s: cpu_id=5 check 7
    [MCU2_0]     16.026055 s: cpu_id=6 check 8
    [MCU2_0]     16.026071 s: cpu_id=7 check 9
    [MCU2_0]     16.026088 s: IPC: HLOS is ready !!!
    [MCU2_0]     16.034449 s: IPC: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     16.034546 s: APP: Syncing with 7 CPUs ... !!!
    [MCU2_0]     18.925681 s: APP: Skip Syncing with 7 CPUs ... Done !!!
    [MCU2_0]     18.925861 s: REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
    [MCU2_0]     18.928287 s: REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     18.928342 s: ETHFW: Init ... !!!
    [MCU2_0]     18.942001 s: CPSW_9G Test on MAIN NAVSS
    [MCU2_0]     18.950332 s: Cpsw_openPortLinkWithPhy: Cpsw_openPortLinkWithPhy build portid=1 with phy=5
    [MCU2_0]     18.950545 s: Cpsw_openPortLinkWithPhy: Cpsw_openPortLinkWithPhy build portid=2 with phy=6
    [MCU2_0]     18.950767 s: Cpsw_openPortLinkWithPhy: Cpsw_openPortLinkWithPhy build portid=4 with phy=4
    [MCU2_0]     18.950888 s: Cpsw_openPortLinkWithPhy: Cpsw_openPortLinkWithPhy build portid=5 with phy=3
    [MCU2_0]     18.950996 s: EnetPhy_bindDriver: bindDriver phy2
    [MCU2_0]     18.951505 s: EnetPhy_bindDriver: 9G PHY->addr2k
    [MCU2_0]     18.956611 s: EnetPhy_bindDriver: PHY 2: OUI:000ac2 Model:18 Ver:03 <-> 'Q212X' : OK
    [MCU2_0]     18.956666 s: Cpsw_openPortLinkWithPhy: Cpsw_openPortLinkWithPhy build portid=6 with phy=2
    [MCU2_0]     18.956796 s: EnetPhy_bindDriver: bindDriver phy1
    [MCU2_0]     18.957291 s: EnetPhy_bindDriver: 9G PHY->addr1k
    [MCU2_0]     18.958038 s: EnetPhy_bindDriver: PHY 1: OUI:000ac2 Model:18 Ver:03 <-> 'Q212X' : OK
    [MCU2_0]     18.958082 s: Cpsw_openPortLinkWithPhy: Cpsw_openPortLinkWithPhy build portid=8 with phy=1
    [MCU2_0]     18.958137 s: PHY 1 is alive
    [MCU2_0]     18.958164 s: PHY 2 is alive
    [MCU2_0]     18.958190 s: PHY 8 is alive
    [MCU2_0]     18.959888 s: ETHFW: Version   : 0.01.01
    [MCU2_0]     18.959941 s: ETHFW: Build Date: Dec 14, 2022
    [MCU2_0]     18.959968 s: ETHFW: Build Time: 10:52:22
    [MCU2_0]     18.959989 s: ETHFW: Commit SHA: f99130b2
    [MCU2_0]     18.964603 s: Dias enable mulitcast
    [MCU2_0]     18.964651 s: Add multicast address 01:00:5e:7f:03:01
    [MCU2_0]     18.966114 s: Add multicast OK!
    [MCU2_0]     18.966140 s: ETHFW: Init ... DONE !!!
    [MCU2_0]     18.966346 s: DIAS TASK: Init ... OK !!!
    [MCU2_0]     18.966392 s: ETHFW: Remove server Init ... !!!
    [MCU2_0]     18.967792 s: Remote demo device (core : mcu2_0) .....
    [MCU2_0]     18.967855 s: ETHFW: Remove server Init ... DONE !!!
    [MCU2_0]     18.967919 s: recv cmd 17
    [MCU2_0]     18.967952 s: EnetCfgServerSetMacPortRole: port[0], role[0]
    [MCU2_0]     18.968227 s: mq212x_read_phy_c45: PHY 5: Failed to Read Data : 1
    [MCU2_0]     18.969202 s: CpswStats_ioctl: ENET_STATS_IOCTL_SET_MACPORT_ROLE port:0, portRole:0 ret:0
    [MCU2_0]     18.969244 s: Set MacPort Role
    [MCU2_0]     18.969263 s: EnetCfgServerSetMacPortRole run finished
    [MCU2_0]     18.969291 s: Switch_SetPortRole: port[0], role[0], return[0]
    [MCU2_0]     18.969351 s: recv cmd 17
    [MCU2_0]     18.969379 s: EnetCfgServerSetMacPortRole: port[1], role[0]
    [MCU2_0]     18.969646 s: mq212x_read_phy_c45: PHY 6: Failed to Read Data : 1
    [MCU2_0]     18.970614 s: CpswStats_ioctl: ENET_STATS_IOCTL_SET_MACPORT_ROLE port:1, portRole:0 ret:0
    [MCU2_0]     18.970658 s: Set MacPort Role
    [MCU2_0]     18.970681 s: EnetCfgServerSetMacPortRole run finished
    [MCU2_0]     18.970709 s: Switch_SetPortRole: port[1], role[0], return[0]
    [MCU2_0]     18.970770 s: recv cmd 17
    [MCU2_0]     18.970801 s: EnetCfgServerSetMacPortRole: port[3], role[0]
    [MCU2_0]     18.971084 s: mq212x_read_phy_c45: PHY 4: Failed to Read Data : 1
    [MCU2_0]     18.972095 s: CpswStats_ioctl: ENET_STATS_IOCTL_SET_MACPORT_ROLE port:3, portRole:0 ret:0
    [MCU2_0]     18.972146 s: Set MacPort Role
    [MCU2_0]     18.972171 s: EnetCfgServerSetMacPortRole run finished
    [MCU2_0]     18.972200 s: Switch_SetPortRole: port[3], role[0], return[0]
    [MCU2_0]     18.972261 s: recv cmd 17
    [MCU2_0]     18.972292 s: EnetCfgServerSetMacPortRole: port[4], role[0]
    [MCU2_0]     18.972567 s: mq212x_read_phy_c45: PHY 3: Failed to Read Data : 1
    [MCU2_0]     18.973540 s: CpswStats_ioctl: ENET_STATS_IOCTL_SET_MACPORT_ROLE port:4, portRole:0 ret:0
    [MCU2_0]     18.973587 s: Set MacPort Role
    [MCU2_0]     18.973609 s: EnetCfgServerSetMacPortRole run finished
    [MCU2_0]     18.973636 s: Switch_SetPortRole: port[4], role[0], return[0]
    [MCU2_0]     18.973693 s: recv cmd 17
    [MCU2_0]     18.973721 s: EnetCfgServerSetMacPortRole: port[5], role[0]
    [MCU2_0]     18.974931 s: CpswStats_ioctl: ENET_STATS_IOCTL_SET_MACPORT_ROLE port:5, portRole:0 ret:0
    [MCU2_0]     18.974978 s: Set MacPort Role
    [MCU2_0]     18.975004 s: EnetCfgServerSetMacPortRole run finished
    [MCU2_0]     18.975031 s: Switch_SetPortRole: port[5], role[0], return[0]
    [MCU2_0]     18.975093 s: recv cmd 17
    [MCU2_0]     18.975121 s: EnetCfgServerSetMacPortRole: port[7], role[0]
    [MCU2_0]     18.976351 s: CpswStats_ioctl: ENET_STATS_IOCTL_SET_MACPORT_ROLE port:7, portRole:0 ret:0
    [MCU2_0]     18.976400 s: Set MacPort Role
    [MCU2_0]     18.976423 s: EnetCfgServerSetMacPortRole run finished
    [MCU2_0]     18.976450 s: Switch_SetPortRole: port[7], role[0], return[0]
    [MCU2_0]     18.976525 s: CpswAppInterVlan_setMirror() succeed CPSW_ALE_IOCTL_SET_PORT_MIRROR_CFG: 0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [MCU2_0]     18.982668 s: Host MAC address: 70:ff:76:1d:92:c2
    [MCU2_0]     18.983866 s:
    [MCU2_0] CPSW NIMU application, IP address I/F 1: 172.16.200.2
    [MCU2_0]     18.997043 s: EthFw: TimeSync PTP enabled
    [MCU2_0]     18.997138 s: &INF@ETH:CddEnet_Init[83] Entry.
    [MCU2_0]     18.997194 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_InitSelInfo[1188] Entry.
    [MCU2_0]     18.997241 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_InitSelInfo[1198] Exit.
    [MCU2_0]     18.997285 s: &INF@ETH:CddEnet_InitTxFifo[1411] Entry.
    [MCU2_0]     18.997327 s: &INF@ETH:CddEnet_Semaphore_Init[1387] Entry.
    [MCU2_0]     18.997392 s: &INF@ETH:CddEnet_Semaphore_Init[1397] Exit.
    [MCU2_0]     18.997694 s: &INF@ETH:CddEnet_InitTxFifo[1421] Exit.
    [MCU2_0]     18.997754 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_InitTask[702] Entry.
    [MCU2_0]     18.998022 s: Task Success(TASK_TYPE_ENET_RX)(5,10240):
    [MCU2_0]     18.998102 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_InitTask[714] Create ReceiveTask success.
    [MCU2_0]     18.998288 s: Task Success(TASK_TYPE_ENET_TX)(5,10240):
    [MCU2_0]     18.998356 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_InitTask[727] Create SendTask success.
    [MCU2_0]     18.998574 s: lxg 555 Detect_Switch_Task entry ---
    [MCU2_0]     18.998654 s: Task Success(TASK_TYPE_SWITCH_DETECT)(6,10240):
    [MCU2_0]     18.998720 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_InitTask[739] Create switchTask success.
    [MCU2_0]     18.998772 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_InitTask[742] Exit.
    [MCU2_0]     18.998812 s: &INF@ETH:CddEnet_Init[95] Exit.
    [MCU2_0]     18.998924 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_Open[112] Entry.
    [MCU2_0]     18.999042 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_OpenUdp[392] create udp socket success.
    [MCU2_0]     18.999130 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_OpenUdp[401] Setsockopt SO_BROADCAST success.
    [MCU2_0]     18.999192 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_OpenUdp[414] skip Setsockopt SO_SNDBUF.
    [MCU2_0]     18.999268 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_OpenUdp[424] Setsockopt SO_RCVBUF success.
    [MCU2_0]     18.999354 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_OpenUdp[436] sockopt bind success,blind ip (ac10c802) port(8600).
    [MCU2_0]     18.999419 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_OpenUdp[446] Exit.
    [MCU2_0]     18.999535 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_SetTxUdpFd[468] Entry.
    [MCU2_0]     18.999602 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_SetTxUdpFd[479] Exit.
    [MCU2_0]     18.999648 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_Open[160] Exit.
    [MCU2_0]     18.999686 s: &INF@SYS:[SrvComm] Socket Open success
    [MCU2_0]     18.999729 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_RecvCbkReg[178] Entry.
    [MCU2_0]     18.999773 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_RecvCbkReg[207] Exit.
    [MCU2_0]     19.000228 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_ReceiveTask[903] Entry.
    [MCU2_0]     19.000381 s: &INF@ETH:CddEnet_SoCon_SendTask[761] Entry.
    [MCU2_0]     19.026478 s: FVID2: Init ... !!!
    [MCU2_0]     19.026581 s: FVID2: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     19.026620 s: APP: SUPER DISPLAY is enable!!!
    [MCU2_0]     19.026644 s: APP: ex io init !!!
    [MCU2_0]     19.026827 s: exp_io: status=1
    [MCU2_0]     19.027150 s: exp_io: status=1
    [MCU2_0]     19.027307 s: exp_io: status=1
    [MCU2_0]     19.027672 s: exp_io: status=1
    [MCU2_0]     19.027998 s: exp_io: status=1
    [MCU2_0]     19.028312 s: exp_io: status=1
    [MCU2_0]     19.028632 s: exp_io: status=1
    [MCU2_0]     19.028668 s: exp_io: I2C close handle
    [MCU2_0]     19.028692 s: DSS: Init ... !!!
    [MCU2_0]     19.028710 s: DSS: Display type is DSI !!!
    [MCU2_0]     19.028730 s: DSS: M2M Path is enabled !!!
    [MCU2_0]     19.028751 s: DSS: SoC init ... !!!
    [MCU2_0]     19.028768 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=152 state=2
    [MCU2_0]     19.028934 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     19.028963 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=150 state=2
    [MCU2_0]     19.029056 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     19.029081 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=296 state=2
    [MCU2_0]     19.029154 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     19.029180 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleClkParent module=152 clk=9 parent=11
    [MCU2_0]     19.029252 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleClkParent success
    [MCU2_0]     19.029281 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleClkFreq module=152 clk=9 freq=148500000
    [MCU2_0]     19.030020 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleClkFreq success
    [MCU2_0]     19.030056 s: SCICLIENT: Sciclient_pmModuleClkRequest module=152 clk=9 state=2 flag=0
    [MCU2_0]     19.030150 s: SCICLIENT: Sciclient_pmModuleClkRequest success
    [MCU2_0]     19.030178 s: DSS: SoC init ... Done !!!
    [MCU2_0]     19.030197 s: DSS: Configuring SERDES ... !!!
    [MCU2_0]     19.030219 s: DSS: Ub941 addr is 0x1a !
    [MCU2_0]     19.030264 s: 941  gI2cHandle is a31c1ef4!
    [MCU2_0]     19.061734 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]     19.199495 s: DSS: SERDES Configuration... Done !!!
    [MCU2_0]     19.199555 s: DSS: print all Ub941 registers time:0208
    [MCU2_0]
    [MCU2_0]     19.213658 s: DSS:  dsi num_lanes 4!!!
    [MCU2_0]     19.214264 s: DSS: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     19.214315 s: VHWA: VPAC Init ... !!!
    [MCU2_0]     19.214336 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=290 state=2
    [MCU2_0]     19.214514 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     19.214550 s: VHWA: LDC Init ... !!!
    [MCU2_0]     19.217551 s: VHWA: LDC Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     19.217608 s: VHWA: MSC Init ... !!!
    [MCU2_0]     19.226326 s: VHWA: MSC Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     19.226375 s: VHWA: NF Init ... !!!
    [MCU2_0]     19.227908 s: VHWA: NF Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     19.227956 s: VHWA: VISS Init ... !!!
    [MCU2_0]     19.234033 s: VHWA: VISS Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     19.234084 s: VHWA: VPAC Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     19.234119 s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
    [MCU2_0]     19.234142 s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
    [MCU2_0]     19.234161 s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
    [MCU2_0]     19.235200 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:55] Added target IPU1-0
    [MCU2_0]     19.235546 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:55] Added target VPAC_NF
    [MCU2_0]     19.235847 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:55] Added target VPAC_LDC1
    [MCU2_0]     19.236108 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:55] Added target VPAC_MSC1
    [MCU2_0]     19.236372 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:55] Added target VPAC_MSC2
    [MCU2_0]     19.236732 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:55] Added target VPAC_VISS1
    [MCU2_0]     19.237059 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:55] Added target CAPTURE1
    [MCU2_0]     19.237365 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:55] Added target CAPTURE2
    [MCU2_0]     19.237760 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:55] Added target DISPLAY1
    [MCU2_0]     19.238089 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:55] Added target DISPLAY2
    [MCU2_0]     19.238401 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:55] Added target CSITX
    [MCU2_0]     19.238802 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:55] Added target CAPTURE3
    [MCU2_0]     19.239105 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:55] Added target CAPTURE4
    [MCU2_0]     19.239412 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:55] Added target CAPTURE5
    [MCU2_0]     19.239838 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:55] Added target CAPTURE6
    [MCU2_0]     19.240137 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:55] Added target CAPTURE7
    [MCU2_0]     19.240416 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:55] Added target CAPTURE8
    [MCU2_0]     19.240508 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInit:71] Initialization Done !!!
    [MCU2_0]     19.240539 s: APP: OpenVX Target kernel init ... !!!
    [MCU2_0]     19.252089 s: APP: OpenVX Target kernel init ... Done !!!
    [MCU2_0]     19.252140 s: CSI2RX: Init ... !!!
    [MCU2_0]     19.252161 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=25 state=2
    [MCU2_0]     19.252256 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     19.252285 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=26 state=2
    [MCU2_0]     19.252371 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     19.252396 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=27 state=2
    [MCU2_0]     19.252501 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     19.252535 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=147 state=2
    [MCU2_0]     19.252596 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     19.252621 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=148 state=2
    [MCU2_0]     19.252723 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     19.253393 s: CSI2RX: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     19.253437 s: ISS: Init ... !!!
    [MCU2_0]     19.253542 s: IssSensor_Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     19.253641 s: vissRemoteServer_Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     19.253695 s: IttRemoteServer_Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     19.253720 s: APP: appCmsCtrlInit !!!
    [MCU2_0]     19.253739 s: appCmsCtrlInit start!!!
    [MCU2_0]     19.253757 s: APP: appCmsCtrlInit done!!!
    [MCU2_0]     19.253776 s: UDMA Copy: Init ... !!!
    [MCU2_0]     19.255216 s: UDMA Copy: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     19.255264 s: APP: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     19.255288 s: APP: Run ... !!!
    [MCU2_0]     19.255305 s: APP: Run ... Done !!!
    [MCU2_0]     19.255680 s: exp_io: status=1
    [MCU2_0]     19.256011 s: exp_io: status=1
    [MCU2_0]     19.256170 s: exp_io: status=1
    [MCU2_0]     19.256490 s: exp_io: status=1
    [MCU2_0]     19.256805 s: exp_io: status=1
    [MCU2_0]     19.257116 s: exp_io: status=1
    [MCU2_0]     19.257422 s: exp_io: status=1
    [MCU2_0]     19.257448 s: exp_io: I2C close handle
    [MCU2_0]     19.257515 s: -----------init rpmsg handler
    [MCU2_0]     19.257546 s: -----------appLogPrintf DEBUG code
    [MCU2_0]     19.257592 s: -----------printf DEBUG code
    [MCU2_0]     19.257656 s: IPC: RPMessage_create() ok myEndPt = 16
    [MCU2_0]     19.257694 s: IPC: RPMessage_create() myEndPt = 16
    [MCU2_0]     19.257737 s: CommService_Init entry
    [MCU2_0]     19.257847 s: regeist Commservice_McalReg:a326af78
    [MCU2_0]     19.257885 s: MultiCoreService_Init entry
    [MCU2_0]     19.257913 s: CommService_ChnReg entry
    [MCU2_0]     19.257943 s: MultiCoreService_Init exit
    [MCU2_0]     19.258159 s: Task Success(iCGMBle_1ms_3)(5,10240):
    [MCU2_0]     19.259219 s: Task_1ms_3 entry
    [MCU2_0]     24.461640 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]     29.861635 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]     35.261656 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]     40.661650 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]     46.061642 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]     51.461636 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]     56.861659 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]     62.261653 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]     67.661644 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]     73.061638 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]     78.461664 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]     83.861656 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]     89.261647 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]     94.661641 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]    100.061633 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]    105.461657 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]    110.861680 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]    116.261642 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]    121.661665 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]    127.061658 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]    132.461651 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]    137.861645 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]    143.261637 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]    148.661664 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    [MCU2_0]    154.061655 s: Q212x_reset:  Q212x_reset phy2112 at hPhy1
    

    2、我也尝试运行"/opt/vision_apps/vx_app_arm_ipc.out ",并输入'1',日志如下:

    root@j7-evm:/opt/vision_apps# ./vx_app_arm_ipc.out
    APP: Init ... !!!
    MEM: Init ... !!!
    MEM: Initialized DMA HEAP (fd=4) !!!
    MEM: Init ... Done !!!
    IPC: Init ... !!!
    IPC: Init ... Done !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
         0.000000 s: GTC Frequency = 0 MHz
    APP: Init ... Done !!!
         0.000000 s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
         0.000000 s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
         0.000000 s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
         0.000000 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInit:71] Initialization Done !!!
         0.000000 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxHostInit:48] Initialization Done for HOST !!!
    
    input formate:
    1:MPU
    2:MCU2_0
    3:MCU2_1
    4:MCU3_0
    5:MCU4_0
    6:C66_1_0
    7:C66_2_0
    8:SetSWInterVlan
    9:SetHWInterVlan
    a:Switch_GetPortStatus
    b:Switch_SetPortRole
    c:Switch_GetPortRole
    d:Switch_SetPortTestMode
    e:Switch_GetPortTestMode
    f:Switch_GetPortSqi
    g:Switch_EnCableTestDiag
    h:Switch_DisableCableTestDiag
    i:Switch_GetCableTestDiag
    j:Switch_PortEnable
    k:Switch_PortDisable
    n:Switch_AddLutStaticEntry
    m:Switch_AddLutEntry
    l:Switch_Overheat
    o:Switch_VolThreshold
    x:exit
    1
    test MPU<-->anthor CORE IPC Test
         0.000000 s: maxTime 3.068000ms miniTime 0.060000ms averTime 0.085768ms
         0.000000 s: maxTime 5.234000ms miniTime 0.058000ms averTime 0.081524ms
         0.000000 s: maxTime 0.433000ms miniTime 0.054000ms averTime 0.065413ms
         0.000000 s: maxTime 1.449000ms miniTime 0.057000ms averTime 0.068166ms
         0.000000 s: maxTime 1.207000ms miniTime 0.036000ms averTime 0.045722ms
         0.000000 s: maxTime 0.404000ms miniTime 0.037000ms averTime 0.041597ms
         0.000000 s: maxTime 2.338000ms miniTime 0.033000ms averTime 0.043536ms
    
    input formate:
    1:MPU
    2:MCU2_0
    3:MCU2_1
    4:MCU3_0
    5:MCU4_0
    6:C66_1_0
    7:C66_2_0
    8:SetSWInterVlan
    9:SetHWInterVlan
    a:Switch_GetPortStatus
    b:Switch_SetPortRole
    c:Switch_GetPortRole
    d:Switch_SetPortTestMode
    e:Switch_GetPortTestMode
    f:Switch_GetPortSqi
    g:Switch_EnCableTestDiag
    h:Switch_DisableCableTestDiag
    i:Switch_GetCableTestDiag
    j:Switch_PortEnable
    k:Switch_PortDisable
    n:Switch_AddLutStaticEntry
    m:Switch_AddLutEntry
    l:Switch_Overheat
    o:Switch_VolThreshold
    x:exit
    invailed input
    
    input formate:
    1:MPU
    2:MCU2_0
    3:MCU2_1
    4:MCU3_0
    5:MCU4_0
    6:C66_1_0
    7:C66_2_0
    8:SetSWInterVlan
    9:SetHWInterVlan
    a:Switch_GetPortStatus
    b:Switch_SetPortRole
    c:Switch_GetPortRole
    d:Switch_SetPortTestMode
    e:Switch_GetPortTestMode
    f:Switch_GetPortSqi
    g:Switch_EnCableTestDiag
    h:Switch_DisableCableTestDiag
    i:Switch_GetCableTestDiag
    j:Switch_PortEnable
    k:Switch_PortDisable
    n:Switch_AddLutStaticEntry
    m:Switch_AddLutEntry
    l:Switch_Overheat
    o:Switch_VolThreshold
    x:exit
    2
    test MCU2_0<-->anthor CORE IPC Test
         0.000000 s: REMOTE_SERVICE_TEST: ERROR: Timer test !!!
    
    input formate:
    1:MPU
    2:MCU2_0
    3:MCU2_1
    4:MCU3_0
    5:MCU4_0
    6:C66_1_0
    7:C66_2_0
    8:SetSWInterVlan
    9:SetHWInterVlan
    a:Switch_GetPortStatus
    b:Switch_SetPortRole
    c:Switch_GetPortRole
    d:Switch_SetPortTestMode
    e:Switch_GetPortTestMode
    f:Switch_GetPortSqi
    g:Switch_EnCableTestDiag
    h:Switch_DisableCableTestDiag
    i:Switch_GetCableTestDiag
    j:Switch_PortEnable
    k:Switch_PortDisable
    n:Switch_AddLutStaticEntry
    m:Switch_AddLutEntry
    l:Switch_Overheat
    o:Switch_VolThreshold
    x:exit
    

    请帮助我们解决这个问题,谢谢!

    Best!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、  

    1、我创建了另一个 单独的 任务,以每50ms 发送一次显示裁剪参数(如果发送命令标志处于活动状态)。

    在此测试中、您是否还在更改作物参数? 您能否确保每次迭代的裁剪参数相同?

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    1、在此测试中、您是否还在更改作物参数?  

    是的,我每50毫秒更换一次参数。

    2、您能否在每次迭代中保持相同的裁剪参数?

    我试图保持参数相同的每次迭代,它仍然 停滞不前。

    最棒的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    奇怪。 BTW、SDK7.3不支持裁剪、您是否添加了它?  

    您是否还有 CCS + JTAG 用于连接 MCU2_0并查看其卡滞位置?  

    如果没有、您能否在显示节点实现的调试控制命令中添加一些调试打印件、看看打印件卡住了哪里?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brijesh:

    奇怪。 BTW、SDK7.3不支持裁剪、您是否添加了它?  

    是的, 我们在之前的帖子中提出了这个问题。

    我今天向 A72内核和 MCU2_0添加了一些日志。

    最后,我发现它 停滞在".EventWait(cmd_ack_event,/ti/tiovx/source/framework/vx_context.c  timeout);"的".Event"-> ownContextSendControlCmd ->第655行(状态= tivxEventWait(cmd_ack_event, timeout);)

    在 MCU2_0上,它可以在函数"tivxDisplayControl"中获取 corp 参数 。  此外、MCU2_0内核运行良好。

    代码和日志如下:

    A72代码:

                obj_desc_cmd->cmd_id = (vx_enum)TIVX_CMD_NODE_CONTROL;
                obj_desc_cmd->dst_target_id = target_id;
                obj_desc_cmd->src_target_id =
                    (uint32_t)tivxPlatformGetTargetId(TIVX_TARGET_HOST);
                obj_desc_cmd->num_obj_desc = 1u;
                obj_desc_cmd->obj_desc_id[0u] = node_obj_desc;
                obj_desc_cmd->flags = TIVX_CMD_FLAG_SEND_ACK;
                obj_desc_cmd->ack_event_handle = (uint64_t)(uintptr_t)cmd_ack_event;
    
                obj_desc_cmd->replicated_node_idx = (int32_t)replicated_node_idx;
                obj_desc_cmd->node_cmd_id = node_cmd_id;
                obj_desc_cmd->num_cmd_params = num_obj_desc;
    
                for (i = 0; i < num_obj_desc; i ++)
                {
                    obj_desc_cmd->cmd_params_desc_id[i] = obj_desc_id[i];
                }
    
                status = tivxObjDescSend(target_id, obj_desc_cmd->base.obj_desc_id);
    
                if (status == (vx_status)VX_SUCCESS)
                {
                    printf("tivxEventWait begin ^^^^^^^^^^^^^^^^^^\r\n");
                    status = tivxEventWait(cmd_ack_event, timeout);
                    printf("tivxEventWait end ^^^^^^^^^^^^^^^^^^\r\n");
                    if (status == (vx_status)VX_SUCCESS)
                    {
                        if ((vx_status)VX_SUCCESS != (vx_status)obj_desc_cmd->cmd_status)
                        {
                            VX_PRINT(VX_ZONE_ERROR,
                                     "Command ack message returned failure cmd_status: %d\n",
                                     obj_desc_cmd->cmd_status);
                            status = (vx_status)VX_FAILURE;
                        }
    

    A72日志:

    [Graph info -> app_display_modify]cropPrms.startX = 0
    [Graph info -> app_display_modify]cropPrms.startY = 0
    [Graph info -> app_display_modify]cropPrms.width  = 1280
    [Graph info -> app_display_modify]cropPrms.height = 720
    
    tivxNodeSendCommand begin
    ownContextSendControlCmd begin^^^^^^^^^^^^^^^^^
    tivxEventWait begin ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    tivxEventWait end ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    ownContextSendControlCmd end^^^^^^^^^^^^^^^^^
    tivxNodeSendCommand end
    app_display_sight_modify left^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    
    [Graph info -> app_display_modify]cropPrms.startX = 0
    [Graph info -> app_display_modify]cropPrms.startY = 0
    [Graph info -> app_display_modify]cropPrms.width  = 1280
    [Graph info -> app_display_modify]cropPrms.height = 720
    
    tivxNodeSendCommand begin
    ownContextSendControlCmd begin^^^^^^^^^^^^^^^^^
    tivxEventWait begin ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    tivxEventWait end ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    ownContextSendControlCmd end^^^^^^^^^^^^^^^^^
    tivxNodeSendCommand end
    app_display_sight_modify right^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    
    [Graph info -> app_display_modify]cropPrms.startX = 0
    [Graph info -> app_display_modify]cropPrms.startY = 0
    [Graph info -> app_display_modify]cropPrms.width  = 1280
    [Graph info -> app_display_modify]cropPrms.height = 720
    
    tivxNodeSendCommand begin
    ownContextSendControlCmd begin^^^^^^^^^^^^^^^^^
    tivxEventWait begin ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    tivxEventWait end ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    ownContextSendControlCmd end^^^^^^^^^^^^^^^^^
    tivxNodeSendCommand end
    app_display_sight_modify left^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    
    [Graph info -> app_display_modify]cropPrms.startX = 0
    [Graph info -> app_display_modify]cropPrms.startY = 0
    [Graph info -> app_display_modify]cropPrms.width  = 1280
    [Graph info -> app_display_modify]cropPrms.height = 720
    
    tivxNodeSendCommand begin
    ownContextSendControlCmd begin^^^^^^^^^^^^^^^^^
    tivxEventWait begin ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

    MCU2_0代码

    static vx_status VX_CALLBACK tivxDisplayControl(
           tivx_target_kernel_instance kernel,
           uint32_t node_cmd_id, tivx_obj_desc_t *obj_desc[],
           uint16_t num_params, void *priv_arg)
    {
        vx_status            status = (vx_status)VX_SUCCESS;
        uint32_t             size;
        tivxDisplayParams   *dispPrms = NULL;
    
        status = tivxGetTargetKernelInstanceContext(kernel,
            (void **)&dispPrms, &size);
    
        if ((vx_status)VX_SUCCESS != status)
        {
            VX_PRINT(VX_ZONE_ERROR, "Failed to Get Target Kernel Instance Context\n");
        }
        else if ((NULL == dispPrms) ||
            (sizeof(tivxDisplayParams) != size))
        {
            VX_PRINT(VX_ZONE_ERROR, "Invalid Object Size\n");
            status = (vx_status)VX_FAILURE;
        }
        else
        {
            /* do nothing */
        }
    
        if ((vx_status)VX_SUCCESS == status)
        {
            switch (node_cmd_id)
            {
                case TIVX_DISPLAY_SELECT_CHANNEL:
                {
                    status = tivxDisplaySwitchChannel(dispPrms,
                        (tivx_obj_desc_user_data_object_t *)obj_desc[0U]);
                    break;
                }
                case TIVX_DISPLAY_SET_CROP_PARAMS:
                {
                     VX_PRINT(VX_ZONE_ERROR, "Setting crop paramaters begin !!!!\n");
                    status = tivxDisplaySetCropParams(dispPrms,
                        (tivx_obj_desc_user_data_object_t *)obj_desc[0U]);
                                         VX_PRINT(VX_ZONE_ERROR, "Setting crop paramaters end !!!!\n");
                    break;
                }
                default:
                {
                    VX_PRINT(VX_ZONE_ERROR, "Invalid Command Id\n");
                    status = (vx_status)VX_FAILURE;
                    break;
                }
            }
        }
    
        return (status);
    }

    MCU2_0日志

    [MCU2_0]    124.088268 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:1056] SemaphoreP_pen                                           d begin^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.088793 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:1058] SemaphoreP_pen                                           d end^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.088869 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:1063] Fvid2_dequeue                                            end^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.089020 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:1058] SemaphoreP_pen                                           d end^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.089084 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:1063] Fvid2_dequeue                                            end^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.103802 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:949] tivxGetTargetKe                                           rnelInstanceContext Begin ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.103866 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:953] tivxGetTargetKe                                           rnelInstanceContext End ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.103914 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:969] tivxGetObjDescE                                           lement Begin ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.103961 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:973] tivxGetObjDescE                                           lement End ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.104003 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:992] tivxQueueGet Be                                           gin ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.104076 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:994] tivxQueueGet Be                                           gin ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.104121 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:997] tivxDisplayUpda                                           teRtParams Begin ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.104219 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:999] tivxDisplayUpda                                           teRtParams End ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.104268 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:1022] Fvid2_queue1 B                                           egin ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.104348 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:1024] Fvid2_queue1 E                                           nd ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.104398 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:1056] SemaphoreP_pen                                           d begin^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.104524 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:949] tivxGetTargetKe                                           rnelInstanceContext Begin ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.104628 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:953] tivxGetTargetKe                                           rnelInstanceContext End ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.104690 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:969] tivxGetObjDescE                                           lement Begin ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.104741 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:973] tivxGetObjDescE                                           lement End ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.104865 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:992] tivxQueueGet Be                                           gin ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.104919 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:994] tivxQueueGet Be                                           gin ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.104961 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:997] tivxDisplayUpda                                           teRtParams Begin ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.105002 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:999] tivxDisplayUpda                                           teRtParams End ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.105045 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:1022] Fvid2_queue1 B                                           egin ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.105106 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:1024] Fvid2_queue1 E                                           nd ^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.105151 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:1056] SemaphoreP_pen                                           d begin^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.105239 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:1058] SemaphoreP_pen                                           d end^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.105295 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:1063] Fvid2_dequeue                                            end^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.105339 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:1056] SemaphoreP_pen                                           d begin^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.105400 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:1058] SemaphoreP_pen                                           d end^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.105455 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:1063] Fvid2_dequeue                                            end^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.106031 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayControl:847] Setting crop pa                                           ramaters begin !!!!
    
    [MCU2_0]    124.106106 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayControl:850] Setting crop pa                                           ramaters end !!!!
    
    [MCU2_0]    124.120936 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:1058] SemaphoreP_pen                                           d end^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    
    [MCU2_0]    124.121011 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxDisplayProcess:1063] Fvid2_dequeue                                            end^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    
    

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以在 EVM 上的单摄像头或多摄像头示例中重新创建此设计? 调试会更容易一些。 我怀疑存在 IPC 问题。 但需要使用 EVM 上的现有示例重现此示例。

    或者 、如果您在 EVM 上提供了该示例、您能否与我们分享该示例?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brijesh:

    我已经解决了这个问题。

    这是因为 LVGL V6.0的设置参数。

    我们使用 LVGL 和 Draw2D 函数为 HMI 绘制像素。

    我们设置 LV_TICK_inc tick (心率为 LVGL )为1之前,视频图形 有时停止。(所有时间直到 A72重新启动。)

    但48小时前,我们设置  lv_tick_inc 记号为10 ,所有问题都消失了。  

    并且系统在过去48小时内一直稳定运行。

    但我们仍然感到困惑。

    最棒的!