This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:固件更新方法、DSS 和 CSI

Guru**** 1144950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1202915/am4378-firmware-update-method-dss-and-csi

器件型号:AM4378

您好!

问题1: AM4378是否有任何固件更新参考文档?

问题2. 我正在考虑外部闪存的大小。 使用 Linux SDK 进行开发需要多大的空间? 可以做得不容易、因此请告诉我。

问题3: AM4378的 DSS 支持 HDMI 输出吗? 我们正在考虑将经过处理的摄像机数据的视频和音频输出到 PC。

问题4: 我正在考虑使用 Open CV 连接两个 AM4378摄像头(CSI 2ch)。 AM4378只有一个内核、但其规格是否足以处理2ch 摄像头数据?

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Eevee:

    Q1和 Q2。 我将把这些问题转达给我的同事。  

    问题3: 我们仅在 AM4378上支持 DPI 接口。 如果您想连接 HDMI、则需要外部 HDMI 发送器。  

    问题4: 它取决于分辨率、帧速率和像素格式。 在 AM437x 上、我们提供32位总线和400MHz 速度、因此理论最大带宽为3200MB/s、50%的利用率则为1600MB/s 根据您的用例、您需要将所有计算都放在该页边距内。 例如,DSS 将为((1920 * 1080 * 4 * 60)/1024 / 1204 = 500MB/s)(4是因为我假设 ARGB8888为每像素4字节,60为 FPS,1920x1080为分辨率)。

    此致、
    Krunal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Krunal

    对于给您带来的不便、我们深表歉意、如果您能在当天结束前回复问题1和问题2、我们将不胜感激。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    问1:您将使用哪个接口更新固件? 固件要存储到什么介质上?

    Q2、闪存大小由您的应用决定。 SDK 根文件系统是从 Yocto 构建的、 可以对其进行自定义以生成大小不同的文件系统、具体取决于启用的软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin

    Q1、您将使用哪个接口来更新固件? 固件要存储到什么介质?

    我假设使用 USB。 是否有任何其他兼容接口? 还假定固件将更新为闪存。 请告诉我是否有 SD 卡等其他兼容介质。

    Q2,闪存大小取决于您的应用程序。 SDK 根文件系统是从 Yocto 构建的 ,可以对其进行自定义以生成大小不同的文件系统,具体取决于启用了哪些软件包。

    您能否告诉我默认情况下是否有关于最小容量到最大容量的信息? (我认为大约是10 GB。)

    谢谢。