您好!
问题1: AM4378是否有任何固件更新参考文档?
问题2. 我正在考虑外部闪存的大小。 使用 Linux SDK 进行开发需要多大的空间? 可以做得不容易、因此请告诉我。
问题3: AM4378的 DSS 支持 HDMI 输出吗? 我们正在考虑将经过处理的摄像机数据的视频和音频输出到 PC。
问题4: 我正在考虑使用 Open CV 连接两个 AM4378摄像头(CSI 2ch)。 AM4378只有一个内核、但其规格是否足以处理2ch 摄像头数据?
谢谢。
Eevee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
问题1: AM4378是否有任何固件更新参考文档?
问题2. 我正在考虑外部闪存的大小。 使用 Linux SDK 进行开发需要多大的空间? 可以做得不容易、因此请告诉我。
问题3: AM4378的 DSS 支持 HDMI 输出吗? 我们正在考虑将经过处理的摄像机数据的视频和音频输出到 PC。
问题4: 我正在考虑使用 Open CV 连接两个 AM4378摄像头(CSI 2ch)。 AM4378只有一个内核、但其规格是否足以处理2ch 摄像头数据?
谢谢。
Eevee
您好 Eevee:
Q1和 Q2。 我将把这些问题转达给我的同事。
问题3: 我们仅在 AM4378上支持 DPI 接口。 如果您想连接 HDMI、则需要外部 HDMI 发送器。
问题4: 它取决于分辨率、帧速率和像素格式。 在 AM437x 上、我们提供32位总线和400MHz 速度、因此理论最大带宽为3200MB/s、50%的利用率则为1600MB/s 根据您的用例、您需要将所有计算都放在该页边距内。 例如,DSS 将为((1920 * 1080 * 4 * 60)/1024 / 1204 = 500MB/s)(4是因为我假设 ARGB8888为每像素4字节,60为 FPS,1920x1080为分辨率)。
此致、
Krunal.
您好、Bin
Q1、您将使用哪个接口来更新固件? 固件要存储到什么介质?
我假设使用 USB。 是否有任何其他兼容接口? 还假定固件将更新为闪存。 请告诉我是否有 SD 卡等其他兼容介质。
Q2,闪存大小取决于您的应用程序。 SDK 根文件系统是从 Yocto 构建的 ,可以对其进行自定义以生成大小不同的文件系统,具体取决于启用了哪些软件包。
您能否告诉我默认情况下是否有关于最小容量到最大容量的信息? (我认为大约是10 GB。)
谢谢。