This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:Autosar Boot A72双核失败

Guru**** 2547490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1225008/tda4vh-q1-autosar-boot-a72-two-core-failed

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

当只在 SBL 中引导 A72 8核时,它运行正常。

日志:

MCU @ 1000000000Hz。
每微秒的周期数= 1000

[信息]:在0x81000000处启动内核

[信息]:MPU1_0正在运行...

[信息]:MPU1_1正在运行...

[信息]:MPU1_2正在运行...

[信息]:MPU1_3正在运行...

[信息]:MPU2_0正在运行...

[信息]:MPU2_1正在运行...

[信息]:MPU2_2正在运行...

[信息]:MPU2_3正在运行...

当我们使用 auotsar 应用启动 A72时、这种情况下会出现一些问题。

日志:

[信息]:在0x81000000处启动内核
调用 Sciclient_procBootRequestProcessor、ProcID 0x20...
Sciclient_procBootSetProcessorCfg、ProcID 0x20、EntryPoint 0x81000000...
Sciclient_pmSetModuleClkFreq、DevID 0xca @ 2000000000Hz……
Sciclient_pmSetModuleState Off、DevID 0xca……
Sciclient_pmSetModuleState 开启、DevID 0xca...
Sciclient_
[信息]:MPU1_0正在运行...
procBootReleaseProcessor、ProcID 0x20...
调用 Sciclient_procBootRequestProcessor、ProcID 0x21...
Sciclient_procBootSetProcessorCfg、ProcID 0x21、EntryPoint 0x81000000...
Sciclient_pmSetModuleClkFreq、DevID 0xcb @ 2000000000Hz……
Sciclient_pmSetModuleState Off、DevID 0xcb...
Sciclient_pmSetModuleState 开启、DevID 0xcb...
Sciclient_
[信息]:MPU1_1正在运行...
procBootReleaseProcessor、ProcID 0x21...
调用 Sciclient_procBootRequestProcessor、ProcID 0x22...
Sciclient_procBootSetProcessorCfg、ProcID 0x22、EntryPoint 0x81000000...
Sciclient_pmSetModuleClkFreq、DevID 0xcc @ 2000000000Hz……
Sciclient_pmSetModuleState Off、DevID 0xcc...
Sciclient_pmSetModuleState 开启、DevID 0xcc...
Sciclient_
[信息]:MPU1_2正在运行...
procBootReleaseProcessor、ProcID 0x22...
调用 Sciclient_procBootRequestProcessor、ProcID 0x23...
Sciclient_procBootSetProcessorCfg、ProcID 0x23、EntryPoint 0x81000000...
Sciclient_pmSetModuleClkFreq、DevID 0xcd @ 2000000000Hz……
Sciclient_pmSetModuleState Off、DevID 0xcd...
Sciclient_pmSetModuleState On、DevID 0xcd...
Sciclient_
[信息]:MPU1_3正在运行...
procBootReleaseProcessor、ProcID 0x23...
调用 Sciclient_procBootRequestProcessor、ProcID 0x24...
Sciclient_procBootSetProcessorCfg、ProcID 0x24、EntryPoint 0x81000000...
Sciclient_pmSetModuleClkFreq、DevID 0xce @ 2000000000Hz……
Sciclient_pmSetModuleState Off、DevID 0xce...
Sciclient_pmSetModuleState 开启、DevID 0xce...
Sciclient_
[信息]:MPU2_0正在运行...
procBootReleaseProcessor、ProcID 0x24...
调用 Sciclient_procBootRequestProcessor、ProcID 0x25...
Sciclient_procBootSetProcessorCfg、ProcID 0x25、EntryPoint 0x81000000...
Sciclient_pmSetModuleClkFreq、DevID 0xCF @ 2000000000Hz……
Sciclient_pmSetModuleState Off、DevID 0xCF……
Sciclient_pmSetModuleState 开启、DevID 0xCF……
Sciclient_
[信息]:MPU2_1正在运行...
procBootReleaseProcessor、ProcID 0x25...
调用 Sciclient_procBootRequestProcessor、ProcID 0x26...
Sciclient_procBootSetProcessorCfg、ProcID 0x26、EntryPoint 0x81000000...
Sciclient_pmSetModuleClkFreq、DevID 0xd0 @ 2000000000Hz……
Sciclient_pmSetModuleState Off、DevID 0xd0……
Sciclient_pmSetModuleState 开启、DevID 0xd0……
Sciclient_procBootReleaseProcessor、ProcID 0x26...
调用 Sciclient_procBootRequestProcessor、ProcID 0x27...
Sciclient_procBootSetProcessorCfg、ProcID 0x27、EntryPoint 0x81000000...
Sciclient_pmSetModuleClkFreq、DevID 0xD1 @ 2000000000Hz……
Sciclient_pmSetModuleState Off、DevID 0xD1……
Sciclient_pmSetModuleState 开启、DevID 0xD1……
Sciclient_procBootReleaseProcessor、ProcID 0x27...

我们可以检查哪种寄存器???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的支持者,

    我们使用基于08.05.00.11的 TDA4VH EVM 板和 SDK。

    根据同一 SOC、我们根据 SDK 中的默认 BootApp 引导 SoC。 没关系。  

    首先由 TI SBL 引导经典 AutoSAR。 然后、我们通过  AutoSAR 引导 A72映像。 前6个 A72内核正常。 但最后两个 A72内核 发生故障。  详细介绍了 上述测试信息。

    您能帮助我们如何通过寄存器或特殊工具检查原因吗?  此问题已影响 SOP 项目的交付。

    我们期待您 尽快回复。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪家 AUTOSAR 供应商? 供应商是否在 TDA4VH 上测试了他们的堆栈并正在工作?

    此外、这是 A72上的经典 AUTOSAR 堆栈还是这种某种形式的自适应 AUTOSAR?

    我们通常见过适用于 MCU R5F 的 AUTOSAR 解决方案、但尚未适用于 A72。

    您能否共享完整的 SBL 引导日志、包括发生的初始存储器加载?

    此致、

    Erick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用本地公司 AUTOSAR。

    他们也发现了问题,他们不知道如何解决。

    我们使用 MCUR5 AUTOSAR 引导 A72进行测试。我已上传 ld 文件和启动代码。

    SBL 从本地公司 AUTOSAR 加载整个映像不删除。启动 A72代码在不分类的启动代码中,它不在主函数中运行,我们确保它是不分类代码或编译器的问题。

    STACK_SIZE = 0x00004000;
    Mode_SYS_Stack_Size = 8192;
    Mode_EXE_Stack_Size = 1024;
    Mode_SVC_Stack_Size = 1024;
    Mode_IRQ_Stack_Size = 1024;
    Mode_FIQ_Stack_Size = 1024;
    OSEE_HEAP_SIZE = 8096;
    ENTRY(_start)
    MEMORY
    {
        ATCM (RWX) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00007FFF
        BTCM (RWX) : ORIGIN = 0x41010000, LENGTH = 0x00007FFF
        OCMC_RAM (RWX) : ORIGIN = 0x41C82000, LENGTH = 0x7DA00
        MSMC_CODE (RWX) : ORIGIN = 0x70040000, LENGTH = 0x000C0000
        MSMC_DATA (RWX) : ORIGIN = 0x70300000, LENGTH = 0x000FFFFF
        DDR0_MCU_R5F (RWX) : ORIGIN = 0xA0500000, LENGTH = 0x007FFFFF
        DDR0_VECTORS (RWX) : ORIGIN = 0xFFFF0000, LENGTH = 0x00010000
    }
    SECTIONS
    {
        .vectors 0x00000000 : {
            . = ALIGN(64);
            osee_vector_start = .;
            KEEP(*(.vectors))
            osee_vector_end = .;
        } > ATCM
    
        msmc_code_start_align (NOLOAD) : {
            . = ALIGN(osee_msmc_code_size_to_align);
            osee_msmc_code_start = .;
        } > OCMC_RAM
    
        .startup : {
            *(.startup)
            *(osee_boot_kernel_text)
        } > OCMC_RAM
    
        msmc_code_stop_align (NOLOAD) : {
            osee_msmc_code_stop = .;
            osee_msmc_code_log2ceil_size = ((osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 5) ? 5 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 6) ? 6 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 7) ? 7 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 8) ? 8 :(osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 9) ? 9 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 10) ? 10 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 11) ? 11 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 12) ? 12 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 13) ? 13 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 14) ? 14 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 15) ? 15 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 16) ? 16 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 17) ? 17 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 18) ? 18 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 19) ? 19 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 20) ? 20 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 21) ? 21 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 22) ? 22 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 23) ? 23 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 24) ? 24 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 25) ? 25 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 26) ? 26 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 27) ? 27 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 28) ? 28 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 29) ? 29 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 30) ? 30 : (osee_msmc_code_stop - osee_msmc_code_start) <= (1 << 31) ? 31 : -1);
            osee_msmc_code_size_to_align = 1 << osee_msmc_code_log2ceil_size;
            . = ALIGN(osee_msmc_code_size_to_align);
            osee_msmc_code_end = .;
        } > OCMC_RAM    
    
        msmc_data_start_align (NOLOAD) : {
            . = ALIGN(osee_msmc_data_size_to_align);
            osee_msmc_data_start = .;
        } > OCMC_RAM
    
        .kernel_bss_global (NOLOAD) : ALIGN(8) {
            *(osee_gbl_kernel_bss)
        } > OCMC_RAM
    
        .kernel_data_global : ALIGN(8) {
            *(osee_gbl_kernel_data)
        } > OCMC_RAM
    
        msmc_data_stop_align (NOLOAD) : {
            osee_msmc_data_stop = .;
            osee_msmc_data_log2ceil_size = ((osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 5) ? 5 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 6) ? 6 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 7) ? 7 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 8) ? 8 :(osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 9) ? 9 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 10) ? 10 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 11) ? 11 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 12) ? 12 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 13) ? 13 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 14) ? 14 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 15) ? 15 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 16) ? 16 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 17) ? 17 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 18) ? 18 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 19) ? 19 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 20) ? 20 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 21) ? 21 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 22) ? 22 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 23) ? 23 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 24) ? 24 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 25) ? 25 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 26) ? 26 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 27) ? 27 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 28) ? 28 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 29) ? 29 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 30) ? 30 : (osee_msmc_data_stop - osee_msmc_data_start) <= (1 << 31) ? 31 : -1);
            osee_msmc_data_size_to_align = 1 << osee_msmc_data_log2ceil_size;
            . = ALIGN(osee_msmc_data_size_to_align);
            osee_msmc_data_end = .;
        } > OCMC_RAM  
    
        .startupData : ALIGN(8) {
            *(.startupData)
        } > OCMC_RAM  
    
        .startupCode : ALIGN(8) {
            *(.startupCode)
        } > OCMC_RAM 
    
        .bootCode : ALIGN(8) {
            *(.bootCode)
        } > OCMC_RAM  
    
        .text : ALIGN(8) {
            *(.text)
            *(.text.*)
        } > OCMC_RAM    
    
        .bss : ALIGN(4) {
            *(.bss)
        } > OCMC_RAM
    
        .data : ALIGN(128) {
            *(.data)
            *(.data.*)
        } > OCMC_RAM    
    
        .bss.devgroup.* : ALIGN(4) {
            *(.bss.devgroup.*)
        } > OCMC_RAM
    
        .const.devgroup.* : ALIGN(4) {
            *(.const.devgroup.*)
        } > OCMC_RAM
    
        .boardcfg_data : ALIGN(4) 
        {
            *(.boardcfg_data)
        } > OCMC_RAM
    
        .SciClientBoardCfgSection : ALIGN(128)
        {
            .=ALIGN(128);
            __linker_boardcfg_data_start = .;
            . += 0x100;
            *(.boardcfg_data)
            .=ALIGN(128);
            . += 0x100;
            __linker_boardcfg_data_end = .;
        } > OCMC_RAM
    
        .stack : ALIGN(4) {
            *(.stack)
        } > OCMC_RAM
    
        .kernel_bss_percpu (NOLOAD) : ALIGN(8) {
            *(osee_kernel_bss_percpu)
        } > BTCM
    
        .kernel_data_percpu : ALIGN(8) {
            *(osee_kernel_data_percpu)
        } > BTCM AT > OCMC_RAM
    
        kernel_code_start_align (NOLOAD) : {
            . = ALIGN(osee_kernel_code_size_to_align);
            osee_kernel_code_start = .;
        } > OCMC_RAM
    
        .kernel_text : {
            *(.boot)
            *(.kernel_text)
            *(osee_kernel_text)
            *(.gnu.linkonce.t.*)
            *(.plt)
            *(.gnu_warning)
            *(.gcc_execpt_table)
            *(.glue_7)
            *(.glue_7t)
            *(.vfp11_veneer)
            *(.ARM.extab)
            *(.gnu.linkonce.armextab.*)
        } > OCMC_RAM
    
        OsApplication_DefaultEcucPartition_code_start_align : {
            osee_OsApplication_DefaultEcucPartition_code_start = .;
        } > DDR0_MCU_R5F
    
        .OsApplication_DefaultEcucPartition_text : ALIGN(8) {
            *(osee_OsApplication_DefaultEcucPartition_text)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_text)
        } > DDR0_MCU_R5F
    
        OsApplication_DefaultEcucPartition_code_stop_align : {
            osee_OsApplication_DefaultEcucPartition_code_end = .;
        } > DDR0_MCU_R5F
    
        .text_cpu0 : {
            *(osee_core0_text)
            *(*_core0_text.*)
        } > OCMC_RAM
    
        .init : {
            KEEP (*(.init))
        } > OCMC_RAM
    
        .fini : {
            KEEP (*(.fini))
        } > OCMC_RAM
    
        .interp : {
            KEEP (*(.interp))
        } > OCMC_RAM
    
        .note-ABI-tag : {
            KEEP (*(.note-ABI-tag))
        } > OCMC_RAM
    
        .ctors : {
            __CTOR_LIST__ = .;
            ___CTORS_LIST___ = .;
            KEEP (*crtbegin.o(.ctors))
            KEEP (*(EXCLUDE_FILE(*crtend.o) .ctors))
            KEEP (*(SORT(.ctors.*)))
            KEEP (*(.ctors))
            __CTOR_END__ = .;
            ___CTORS_END___ = .;
        } > OCMC_RAM
    
        .dtors : {
            __DTOR_LIST__ = .;
            ___DTORS_LIST___ = .;
            KEEP (*crtbegin.o(.dtors))
            KEEP (*(EXCLUDE_FILE(*crtend.o) .dtors))
            KEEP (*(SORT(.dtors.*)))
            KEEP (*(.dtors))
            __DTOR_END__ = .;
            ___DTORS_END___ = .;
        } > OCMC_RAM
    
        .fixup : {
            *(.fixup)
        } > OCMC_RAM
    
        .eh_frame : {
            *(.eh_frame)
        } > OCMC_RAM
    
        .eh_framehdr : {
            *(.eh_framehdr)
        } > OCMC_RAM
    
        .gcc_except_table : {
            *(.gcc_except_table)
        } > OCMC_RAM
    
        kernel_code_stop_align (NOLOAD) : {
            osee_kernel_code_stop = .;
            osee_kernel_code_log2ceil_size = ((osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 5) ? 5 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 6) ? 6 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 7) ? 7 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 8) ? 8 :(osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 9) ? 9 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 10) ? 10 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 11) ? 11 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 12) ? 12 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 13) ? 13 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 14) ? 14 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 15) ? 15 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 16) ? 16 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 17) ? 17 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 18) ? 18 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 19) ? 19 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 20) ? 20 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 21) ? 21 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 22) ? 22 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 23) ? 23 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 24) ? 24 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 25) ? 25 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 26) ? 26 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 27) ? 27 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 28) ? 28 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 29) ? 29 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 30) ? 30 : (osee_kernel_code_stop - osee_kernel_code_start) <= (1 << 31) ? 31 : -1);
            osee_kernel_code_size_to_align = 1 << osee_kernel_code_log2ceil_size;
            . = ALIGN(osee_kernel_code_size_to_align);
            osee_kernel_code_end = .;
        } > OCMC_RAM
    
        api_code_start_align (NOLOAD) : {
            . = ALIGN(osee_api_code_size_to_align);
            osee_api_code_start = .;
        } > OCMC_RAM
        .api_text : {
            *(osee_api_text)
            *(*_api_text)
            *(*TEXT_SECTION)
        } > OCMC_RAM
        /* .cbuf : {
            *(.cbuf)
        } > MSMC_DATA */
        api_code_stop_align (NOLOAD) : {
            osee_api_code_stop = .;
            osee_api_code_log2ceil_size = ((osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 5) ? 5 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 6) ? 6 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 7) ? 7 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 8) ? 8 :(osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 9) ? 9 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 10) ? 10 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 11) ? 11 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 12) ? 12 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 13) ? 13 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 14) ? 14 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 15) ? 15 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 16) ? 16 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 17) ? 17 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 18) ? 18 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 19) ? 19 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 20) ? 20 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 21) ? 21 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 22) ? 22 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 23) ? 23 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 24) ? 24 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 25) ? 25 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 26) ? 26 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 27) ? 27 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 28) ? 28 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 29) ? 29 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 30) ? 30 : (osee_api_code_stop - osee_api_code_start) <= (1 << 31) ? 31 : -1);
            osee_api_code_size_to_align = 1 << osee_api_code_log2ceil_size;
            . = ALIGN(osee_api_code_size_to_align);
            osee_api_code_end = .;
        } > OCMC_RAM
        all_const_start_align (NOLOAD) : {
            . = ALIGN(osee_all_const_size_to_align);
            osee_all_const_start = .;
        } > OCMC_RAM
        .rodata : ALIGN(8) {
            *(*_const)
            *(*api_const_64)
            *(*api_const_32)
            *(*api_const_ptr)
            *(*api_const_16)
            *(*api_const_8)
            *(*api_const_bool)
            *(*api_const_unspecified)
            *(*api_const)
            *(*_const_64)
            *(*_const_32)
            *(*_const_ptr)
            *(*_const_16)
            *(*_const_8)
            *(*_const_bool)
            *(*_const_unspecified)
            *(*_postbuildstruct)
            *(*_postbuildconfig)
            *(.rodata)
            *(.rodata.*)
            *(.rodata1)
            *(.rodata1.*)
            *(*CONFIG_SECTION*)
            *(.gnu.linkonce.r.*)
            . = ALIGN(8) ;
            PROVIDE(__clear_table = .);
            LONG(0 + ADDR(.kernel_bss_global)); LONG(SIZEOF(.kernel_bss_global));
            LONG(0 + ADDR(.kernel_bss)); LONG(SIZEOF(.kernel_bss));
            LONG(0 + ADDR(.sbss)); LONG(SIZEOF(.sbss));
            LONG(0 + ADDR(.sbss2)); LONG(SIZEOF(.sbss2));
            LONG(0 + ADDR(.tbss)); LONG(SIZEOF(.tbss));
            LONG(0 + ADDR(.api_bss)); LONG(SIZEOF(.api_bss));
            LONG(0 + ADDR(.bss)); LONG(SIZEOF(.bss));
            LONG(0 + ADDR(.OsApplication_DefaultEcucPartition_bss)); LONG(SIZEOF(.OsApplication_DefaultEcucPartition_bss));
            LONG(0 + ADDR(.kernel_bss_cpu0)); LONG(SIZEOF(.kernel_bss_cpu0));
            LONG(0 + ADDR(.api_bss_cpu0)); LONG(SIZEOF(.api_bss_cpu0));
            LONG(-1); LONG(-1);
            PROVIDE(__copy_table = .) ;
            LONG(LOADADDR(.kernel_data_percpu)); LONG(ADDR(.kernel_data_percpu)); LONG(SIZEOF(.kernel_data_percpu));
            LONG(-1); LONG(-1); LONG(-1);
            . = ALIGN(8);
        } > OCMC_RAM
        .stack_sizes : ALIGN(4) {
            osEE_unwind_start = .;
            KEEP (*(.stack_sizes))
            osEE_unwind_end = .;
        } > OCMC_RAM
        all_const_stop_align (NOLOAD) : {
            osee_all_const_stop = .;
            osee_all_const_log2ceil_size = ((osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 5) ? 5 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 6) ? 6 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 7) ? 7 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 8) ? 8 :(osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 9) ? 9 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 10) ? 10 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 11) ? 11 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 12) ? 12 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 13) ? 13 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 14) ? 14 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 15) ? 15 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 16) ? 16 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 17) ? 17 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 18) ? 18 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 19) ? 19 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 20) ? 20 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 21) ? 21 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 22) ? 22 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 23) ? 23 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 24) ? 24 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 25) ? 25 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 26) ? 26 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 27) ? 27 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 28) ? 28 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 29) ? 29 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 30) ? 30 : (osee_all_const_stop - osee_all_const_start) <= (1 << 31) ? 31 : -1);
            osee_all_const_size_to_align = 1 << osee_all_const_log2ceil_size;
            . = ALIGN(osee_all_const_size_to_align);
            osee_all_const_end = .;
        } > OCMC_RAM
        core0_kernel_ram_start_align (NOLOAD) : {
            . = ALIGN(osee_core0_kernel_ram_size_to_align);
            osee_core0_kernel_ram_start = .;
        } > OCMC_RAM
        OsApplication_DefaultEcucPartition_ram_start_align : {
            osee_OsApplication_DefaultEcucPartition_ram_start = .;
        } > OCMC_RAM
        .OsApplication_DefaultEcucPartition_bss (NOLOAD) : ALIGN(8) {
            *(osee_OsApplication_DefaultEcucPartition_bss)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_bss)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_bss_64)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_bss_32)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_bss_ptr)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_bss_16)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_bss_8)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_bss_bool)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_bss_unspecified)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_postbuildbufbss)
            . = ALIGN(8);
        } > OCMC_RAM
        .OsApplication_DefaultEcucPartition_data : ALIGN(4) {
            osee_OsApplication_DefaultEcucPartition_data_start = .;
            *(osee_OsApplication_DefaultEcucPartition_data)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_data)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_data_64)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_data_32)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_data_ptr)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_data_16)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_data_8)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_data_bool)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_data_unspecified)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_postbuildbuf)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_postbuildbufdata)
        } > OCMC_RAM
        . = ALIGN(64);
        OsApplication_DefaultEcucPartition_ram_stop_align : {
            osee_OsApplication_DefaultEcucPartition_ram_end = .;
        } > OCMC_RAM
        .kernel_bss_cpu0 (NOLOAD) : ALIGN(8) {
            *(osee_core0_bss)
            *(*_core0_bss)
            . = ALIGN(8);
        } > OCMC_RAM
        .kernel_data_cpu0 : ALIGN(4) {
            *(osee_core0_data)
            *(*_core0_data)
        } > OCMC_RAM
        core0_kernel_ram_stop_align (NOLOAD) : {
            osee_core0_kernel_ram_stop = .;
            osee_core0_kernel_ram_log2ceil_size = ((osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 5) ? 5 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 6) ? 6 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 7) ? 7 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 8) ? 8 :(osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 9) ? 9 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 10) ? 10 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 11) ? 11 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 12) ? 12 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 13) ? 13 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 14) ? 14 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 15) ? 15 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 16) ? 16 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 17) ? 17 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 18) ? 18 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 19) ? 19 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 20) ? 20 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 21) ? 21 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 22) ? 22 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 23) ? 23 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 24) ? 24 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 25) ? 25 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 26) ? 26 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 27) ? 27 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 28) ? 28 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 29) ? 29 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 30) ? 30 : (osee_core0_kernel_ram_stop - osee_core0_kernel_ram_start) <= (1 << 31) ? 31 : -1);
            osee_core0_kernel_ram_size_to_align = 1 << osee_core0_kernel_ram_log2ceil_size;
            . = ALIGN(osee_core0_kernel_ram_size_to_align);
            osee_core0_kernel_ram_end = .;
        } > OCMC_RAM
        kernel_ram_start_align (NOLOAD) : {
            . = ALIGN(osee_kernel_ram_size_to_align);
            osee_kernel_ram_start = .;
        } > OCMC_RAM
        .kernel_bss (NOLOAD) : ALIGN(8) {
            osEE_bss_start = .;
            *(.bss_cpu)
            *(ioc_kernel_bss)
            *(osee_kernel_bss)
            *(osee_core*_kernel_bss)
            *(*_kernel_bss)
            *(.gnu.linkonce.b.*)
            *(COMMON)
            . = ALIGN(8);
            osEE_bss_end = .;
        } > OCMC_RAM
        .tbss (NOLOAD) : ALIGN(8) {
            *(.tbss)
            *(.tbss.*)
            *(.gnu.linkonce.tb.*)
            . = ALIGN(8);
        } > OCMC_RAM
        .sbss (NOLOAD) : ALIGN(8) {
            osEE_sbss_start = .;
            *(.sbss)
            *(.sbss.*)
            *(.gnu.linkonce.sb.*)
            . = ALIGN(8);
            osEE_sbss_end = .;
        } > OCMC_RAM
        .sbss2 (NOLOAD) : ALIGN(8) {
            *(.sbss2)
            *(.sbss2.*)
            *(.gnu.linkonce.sb2.*)
            . = ALIGN(8);
        } > OCMC_RAM
        .kernel_data : ALIGN(4) {
            osee_kernel_data_start = .;
            *(.data_cpu*)
            *(ioc_kernel_data)
            *(osee_kernel_data)
            *(osee_core*_kernel_data)
            *(*_kernel_data)
            *(.gnu.linkonce.d.*)
        } > OCMC_RAM
        .data1 : ALIGN(4) {
            *(.data1)
            *(.data1.*)
        } > OCMC_RAM
        .sdata : ALIGN(4) {
            *(.sdata)
            *(.sdata.*)
            *(.gnu.linkonce.s.*)
        } > OCMC_RAM
        .sdata2 : ALIGN(4) {
            *(.sdata2)
            *(.sdata2.*)
            *(.gnu.linkonce.s2.*)
        } > OCMC_RAM
        .tdata : ALIGN(4) {
            *(.tdata)
            *(.tdata.*)
            *(.gnu.linkonce.td.*)
        } > OCMC_RAM
        .heap (NOLOAD) : ALIGN(64) {
            end = .;
        } > OCMC_RAM
        kernel_ram_stop_align (NOLOAD) : {
            osee_kernel_ram_stop = .;
            osee_kernel_ram_log2ceil_size = ((osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 5) ? 5 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 6) ? 6 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 7) ? 7 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 8) ? 8 :(osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 9) ? 9 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 10) ? 10 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 11) ? 11 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 12) ? 12 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 13) ? 13 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 14) ? 14 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 15) ? 15 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 16) ? 16 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 17) ? 17 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 18) ? 18 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 19) ? 19 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 20) ? 20 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 21) ? 21 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 22) ? 22 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 23) ? 23 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 24) ? 24 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 25) ? 25 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 26) ? 26 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 27) ? 27 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 28) ? 28 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 29) ? 29 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 30) ? 30 : (osee_kernel_ram_stop - osee_kernel_ram_start) <= (1 << 31) ? 31 : -1);
            osee_kernel_ram_size_to_align = 1 << osee_kernel_ram_log2ceil_size;
            . = ALIGN(osee_kernel_ram_size_to_align);
            osee_kernel_ram_end = .;
                . = ALIGN(8);      
        } > OCMC_RAM
    
        api_ram_start_align (NOLOAD) : {
            . = ALIGN(osee_api_ram_size_to_align);
            osee_api_ram_start = .;
        } > DDR0_MCU_R5F
        .api_bss (NOLOAD) : ALIGN(8) {
            *(osee_api_bss)
            *(*_api_bss_64)
            *(*_api_bss_32)
            *(*_api_bss_ptr)
            *(*_api_bss_16)
            *(*_api_bss_8)
            *(*_api_bss_bool)
            *(*_api_bss_unspecified)
            *(*_api_bss)
            *(*_api_postbuildbufbss)
            ALIGN(128)
            *(ETH_DATA_NO_INIT_UNSPECIFIED_SECTION)
            .api_data : ALIGN(4) {
            osee_api_data_start = .;
            *(osee_api_data)
            *(*_api_data_ptr)
            *(*_api_data_64)
            *(*_api_data_32)
            *(*_api_data_16)
            *(*_api_data_8)
            *(*_api_data_bool)
            *(*_api_data_unspecified)
            *(*_api_data)
            *(*_api_postbuildbuf)
            *(*_api_postbuildbufdata)
        } > DDR0_MCU_R5F
        api_ram_stop_align (NOLOAD) : {
            osee_api_ram_stop = .;
            osee_api_ram_log2ceil_size = ((osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 5) ? 5 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 6) ? 6 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 7) ? 7 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 8) ? 8 :(osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 9) ? 9 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 10) ? 10 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 11) ? 11 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 12) ? 12 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 13) ? 13 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 14) ? 14 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 15) ? 15 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 16) ? 16 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 17) ? 17 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 18) ? 18 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 19) ? 19 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 20) ? 20 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 21) ? 21 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 22) ? 22 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 23) ? 23 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 24) ? 24 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 25) ? 25 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 26) ? 26 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 27) ? 27 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 28) ? 28 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 29) ? 29 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 30) ? 30 : (osee_api_ram_stop - osee_api_ram_start) <= (1 << 31) ? 31 : -1);
            osee_api_ram_size_to_align = 1 << osee_api_ram_log2ceil_size;
            . = ALIGN(osee_api_ram_size_to_align);
            osee_api_ram_end = .;
        } > DDR0_MCU_R5F
        core0_api_ram_start_align (NOLOAD) : {
            . = ALIGN(osee_core0_api_ram_size_to_align);
            osee_core0_api_ram_start = .;
        } > DDR0_MCU_R5F
        .api_bss_cpu0 (NOLOAD) : ALIGN(8) {
            *(osee_core0_api_bss)
            *(*_core0_api_bss)
            . = ALIGN(8);
        } > DDR0_MCU_R5F
        .api_data_cpu0 : ALIGN(4) {
            *(osee_core0_api_data)
            *(*_core0_api_data)
        } > DDR0_MCU_R5F
        core0_api_ram_stop_align (NOLOAD) : {
            osee_core0_api_ram_stop = .;
            osee_core0_api_ram_log2ceil_size = ((osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 5) ? 5 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 6) ? 6 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 7) ? 7 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 8) ? 8 :(osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 9) ? 9 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 10) ? 10 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 11) ? 11 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 12) ? 12 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 13) ? 13 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 14) ? 14 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 15) ? 15 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 16) ? 16 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 17) ? 17 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 18) ? 18 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 19) ? 19 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 20) ? 20 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 21) ? 21 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 22) ? 22 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 23) ? 23 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 24) ? 24 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 25) ? 25 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 26) ? 26 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 27) ? 27 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 28) ? 28 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 29) ? 29 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 30) ? 30 : (osee_core0_api_ram_stop - osee_core0_api_ram_start) <= (1 << 31) ? 31 : -1);
            osee_core0_api_ram_size_to_align = 1 << osee_core0_api_ram_log2ceil_size;
            . = ALIGN(osee_core0_api_ram_size_to_align);
            osee_core0_api_ram_end = .;
        } > DDR0_MCU_R5F
        os_stack_start_align (NOLOAD) : {
            . = ALIGN(osee_os_stack_size_to_align);
            osee_os_stack_start = .;
        } > DDR0_MCU_R5F
        . += 32;
        . = ALIGN(32);
        osee_OsApplication_DefaultEcucPartition_stack_start = .;
        .OsApplication_DefaultEcucPartition_stack : ALIGN(32) {
            *(osee_OsApplication_DefaultEcucPartition_stack)
            *(*_OsApplication_DefaultEcucPartition_stack)
        } > DDR0_MCU_R5F
        . = ALIGN(32);
        osee_OsApplication_DefaultEcucPartition_stack_end = .;
        . += 32;
        . = ALIGN(32);
        .cpu0.stack (NOLOAD): ALIGN(32) {
            osee_core0_stack_start = .;
            *(osee_core0_sys_stack)
            . = ALIGN(8);
            PROVIDE(osee_core0_sys_stack_top = .);
            . += Mode_SYS_Stack_Size;
            . = ALIGN(8);
            PROVIDE(osee_core0_sys_stack = .);
            PROVIDE(osee_core0_sys_stack_bottom = .);
            osEE_core0_svc_stack_top = .;
            . += Mode_SVC_Stack_Size;
            osEE_core0_svc_stack_bottom = .;
            . = ALIGN(8);
            PROVIDE(osee_core0_svc_stack = .);
            osEE_core0_irq_stack_top = .;
            . += Mode_IRQ_Stack_Size;
            osEE_core0_irq_stack_bottom = .;
            . = ALIGN(8);
            PROVIDE(osee_core0_irq_stack = .);
            osEE_core0_fiq_stack_top = .;
            . += Mode_FIQ_Stack_Size;
            osEE_core0_fiq_stack_bottom = .;
            . = ALIGN(8);
            PROVIDE(osee_core0_fiq_stack = .);
            osEE_core0_abt_stack_top = .;
            . += Mode_EXE_Stack_Size;
            osEE_core0_abt_stack_bottom = .;
            . = ALIGN(8);
            PROVIDE(osee_core0_abt_stack = .);
            osEE_core0_und_stack_top = .;
            . += Mode_EXE_Stack_Size;
            osEE_core0_und_stack_bottom = .;
            . = ALIGN(8);
            PROVIDE(osee_core0_und_stack = .);
            osee_core0_stack_end = .;
        } > DDR0_MCU_R5F
        os_stack_stop_align (NOLOAD) : {
            osee_os_stack_stop = .;
            osee_os_stack_log2ceil_size = ((osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 5) ? 5 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 6) ? 6 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 7) ? 7 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 8) ? 8 :(osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 9) ? 9 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 10) ? 10 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 11) ? 11 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 12) ? 12 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 13) ? 13 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 14) ? 14 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 15) ? 15 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 16) ? 16 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 17) ? 17 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 18) ? 18 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 19) ? 19 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 20) ? 20 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 21) ? 21 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 22) ? 22 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 23) ? 23 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 24) ? 24 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 25) ? 25 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 26) ? 26 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 27) ? 27 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 28) ? 28 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 29) ? 29 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 30) ? 30 : (osee_os_stack_stop - osee_os_stack_start) <= (1 << 31) ? 31 : -1);
            osee_os_stack_size_to_align = 1 << osee_os_stack_log2ceil_size;
            . = ALIGN(osee_os_stack_size_to_align);
            osee_os_stack_end = .;
        } > DDR0_MCU_R5F
        /* .jcr : {
            *(.jcr)
        } > DDR0_MCU_R5F
        .got : {
            *(.got)
            *(.got.plt)
        } > DDR0_MCU_R5F
        .preinit_array : {
            KEEP (*(SORT(.preinit_array.*)))
            KEEP (*(.preinit_array))
        } > DDR0_MCU_R5F
        .init_array : {
            KEEP (*(SORT(.init_array.*)))
            KEEP (*(.init_array))
        } > DDR0_MCU_R5F
        .fini_array : {
            KEEP (*(SORT(.fini_array.*)))
            KEEP (*(.fini_array))
        } > DDR0_MCU_R5F
        .ARM.attributes : {
            *(.ARM.attributes)
        } > DDR0_MCU_R5F */
    
        /DISCARD/ : {
            *(.ARM.exidx*)
            *(.gnu.linkonce.armexidix.*.*)
        }    
    }
    

    /*# ###*B*###
     * Erika Enterprise, version 3
     * 
     * Copyright (C) 2017-2019 Evidence s.r.l.
     * Copyright (C) 2019-  Huawei Technologies Co., Ltd. and its Affiliates
      # ###*E*###
    */
    
    /**
     * \file  ee_cortex_r_boot.S
     * \brief Start-up code
     *
     *
     * \author VOS
     * \date    2019
     */
    
    #include "ee_cfg.h"
    #include "ee_cortex_r_tcm.h"
    #include "ee_cortex_r_asm.h"
    
    #if (defined(OSEE_C_LIB))
        .global __libc_init_array
        .global __libc_fini_array
        .global exit
    #endif /* OSEE_C_LIB */
    
    /* Entry point for application  */
        .global main
    
    /*=============================================================================
                                       Utility Macros
      ===========================================================================*/
    /* SCTLR Macros: */
      .equ  SCTLR_M_BIT,          0x00000001 /* MMU/MPU enable bit        */
      .equ  SCTLR_A_BIT,          0x00000002 /* Alignement Checking Bit   */
      .equ  SCTLR_C_BIT,          0x00000004 /* Data & Unified Cache Bit  */
      .equ  SCTLR_I_BIT,          0x00001000 /* Instruction Cache Bit     */
      .equ  SCTLR_BR_BIT,         (1 << 17)  /* MPU Background Region     */
    
    /*=============================================================================
                           Entry point for the Reset handler
     ============================================================================*/
         SECTION(.startup)
        .align 8
      
        .global osEE_cortex_r_C_init
        .global _reset
        ASM_FUNC_START(_reset)
    _reset:
    /*=============================================================================
                           reset sctrl and cpsr register
      ===========================================================================*/
    /* Change CPSR.MODE to HYP */
        ldr   r0, .cpsr_int_value
        msr   CPSR_cxsf, r0
    
    /* Read SCTLR CP15 Control Register */
        mrc   p15, 0, r0, c1, c0, 0
    /* Disable MPU (M bit) & data cache (C bit) */
        bic   r0, r0, #SCTLR_M_BIT | SCTLR_C_BIT
    /* Disable instruction cache (I bit) [2 instructions needed, mask too big] */
        bic   r0, r0, #SCTLR_I_BIT
    /* Ensure all previous loads/stores have completed */
        dsb
    /* Write Back SCTLR CP15 Control Register */
        mcr   p15, 0, r0, c1, c0, 0
    /* Ensure subsequent instructionss execute wrt new MPU settings */
        isb
    
    /*=============================================================================
                   Cortex-R5 implementation-specific configuration
      ===========================================================================*/
    /* SIZE field mask */
        mov   r1, #0x3C
    /* Read from FLASHIFREGIONR */
        mrc   p15, #0, r0, c15, c0, #1
    /* Extract SIZE and set flags */
        ands  r2, r0, r1
        beq L1
    /* Set enable bit if SIZE=!0x0 */
        orr r0, r0, #0x1
    /* Write r0 to FLASHIFREGIONR if SIZE=!0x0 */
        mcr p15, #0, r0, c15, c0, #1
    L1:
    /* Read from PERIPHPREGIONR */
        mrc   p15, #0, r0, c15, c0, #0
    /* Extract SIZE and set flags */
        ands  r2, r0, r1
        beq L2
    /* Set enable bit if SIZE=!0x0 */
        orr r0, r0, #0x1
    /* Write r0 to PERIPHPREGIONR if SIZE=!0x0 */
        mcr p15, #0, r0, c15, c0, #0
    L2:
    /* Init Stack Pointers */
    .start_sp_set:
        cps   #CPSR_MODE_SYS
        mrc   p15, 0, r0, c0, c0, 5
        mov   r1, #0xFFFF
        ands  r0, r0, r1
    
    #if (defined(OSEE_CORE0_VALID))
        mov   r1, #OSEE_CORE0_PHY_ID
        cmp   r0, r1
        beq   core0_sp_set
        b     .finish_core0_sp_set
    core0_sp_set:
        ldr   sp, =osee_core0_sys_stack
    
        cps   #CPSR_MODE_UND
        ldr   sp, =osee_core0_und_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_ABT
        ldr   sp, =osee_core0_abt_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_FIQ
        ldr   sp, =osee_core0_fiq_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_IRQ
        ldr   sp, =osee_core0_irq_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_SVC
        ldr   sp, =osee_core0_svc_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
        b     .finish_sp_set
    
    .finish_core0_sp_set:
    #endif
    
    #if (defined(OSEE_CORE1_VALID))
        mov   r1, #OSEE_CORE1_PHY_ID
        cmp   r0, r1
        beq   core1_sp_set
        b     .finish_core1_sp_set
    core1_sp_set:
        ldr   sp, =osee_core1_sys_stack
    
        cps   #CPSR_MODE_UND
        ldr   sp, =osee_core1_und_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_ABT
        ldr   sp, =osee_core1_abt_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_FIQ
        ldr   sp, =osee_core1_fiq_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_IRQ
        ldr   sp, =osee_core1_irq_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_SVC
        ldr   sp, =osee_core1_svc_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
        b     .finish_sp_set
    
    .finish_core1_sp_set:
    #endif
    
    #if (defined(OSEE_CORE2_VALID))
        mov   r1, #OSEE_CORE2_PHY_ID
        cmp   r0, r1
        beq   core2_sp_set
        b     .finish_core2_sp_set
    core2_sp_set:
        ldr   sp, =osee_core2_sys_stack
    
        cps   #CPSR_MODE_UND
        ldr   sp, =osee_core2_und_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_ABT
        ldr   sp, =osee_core2_abt_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_FIQ
        ldr   sp, =osee_core2_fiq_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_IRQ
        ldr   sp, =osee_core2_irq_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_SVC
        ldr   sp, =osee_core2_svc_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
        b     .finish_sp_set
    
    .finish_core2_sp_set:
    #endif
    
    #if (defined(OSEE_CORE3_VALID))
        mov   r1, #OSEE_CORE3_PHY_ID
        cmp   r0, r1
        beq   core3_sp_set
        b     .finish_core3_sp_set
    core3_sp_set:
        ldr   sp, =osee_core3_sys_stack
    
        cps   #CPSR_MODE_UND
        ldr   sp, =osee_core3_und_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_ABT
        ldr   sp, =osee_core3_abt_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_FIQ
        ldr   sp, =osee_core3_fiq_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_IRQ
        ldr   sp, =osee_core3_irq_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_SVC
        ldr   sp, =osee_core3_svc_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
        b     .finish_sp_set
    
    .finish_core3_sp_set:
    #endif
    
    #if (defined(OSEE_CORE4_VALID))
        mov   r1, #OSEE_CORE4_PHY_ID
        cmp   r0, r1
        beq   core4_sp_set
        b     .finish_core4_sp_set
    core4_sp_set:
        ldr   sp, =osee_core4_sys_stack
    
        cps   #CPSR_MODE_UND
        ldr   sp, =osee_core4_und_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_ABT
        ldr   sp, =osee_core4_abt_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_FIQ
        ldr   sp, =osee_core4_fiq_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_IRQ
        ldr   sp, =osee_core4_irq_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_SVC
        ldr   sp, =osee_core4_svc_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
        b     .finish_sp_set
    
    .finish_core4_sp_set:
    #endif
    
    #if (defined(OSEE_CORE5_VALID))
        mov   r1, #OSEE_CORE5_PHY_ID
        cmp   r0, r1
        beq   core5_sp_set
        b     .finish_core5_sp_set
    core5_sp_set:
        ldr   sp, =osee_core5_sys_stack
    
        cps   #CPSR_MODE_UND
        ldr   sp, =osee_core5_und_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_ABT
        ldr   sp, =osee_core5_abt_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_FIQ
        ldr   sp, =osee_core5_fiq_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_IRQ
        ldr   sp, =osee_core5_irq_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
    
        cps   #CPSR_MODE_SVC
        ldr   sp, =osee_core5_svc_stack
        cps   #CPSR_MODE_SYS
        b     .finish_sp_set
    
    .finish_core5_sp_set:
    #endif
    
    .finish_sp_set:
    
    /*=============================================================================
                                     Cache invalidation.
        However Cortex-R52 provides CFG signals to invalidate cache automatically
        out of reset (CFGL1CACHEINVDISx)
      ===========================================================================*/
    /* N.B. In Cortex-R52 You cannot invalidate all Datat Caches how
            it was possible in Cortex-R{4,5} */
    /* Complete all outstanding explicit memory operations */
        dsb
    /* Invalidate I-Cache (ICIALLU: Invalidate all Instruction Caches to PoU) */
        mov   r0, #0
        mcr   p15, #0, r0, c7, c5, #0
    
    /* Invalidate Data/Unified Caches */
    /* Read CLIDRCache Level ID Register */
        mrc   p15, #1, r0, c0, c0, #1
    /* Extract coherency level */
        ands  r3, r0, #0x07000000
    /* Total cache levels >> on the LSB (barrel shifter) */
        mov   r3, r3, LSR #23
    /* If 0, no need to clean */
        beq   .LCache_Data_Finished
    
    /* R10 holds current cache level */
        mov   r10, #0
    .LCache_Level_Loop:
    /* R2 holds cache "Set" position (barrel shifter) */
        add   r2, r10, r10, LSR #1
    /* Bottom 3 bits are the Cache-type for this level (barrel shifter) */
        mov   r1, r0, LSR r2
    /* Isolate those lower 3 bits */
        and   r1, r1, #7
        cmp   r1, #2
    /* No cache or only instruction cache at this level */
        blt   .LCache_Level_Skip
    
    /* Write the Cache Size selection register (CSSELR) +
       ISB to sync the change to the CacheSizeID reg */
        mcr   p15, #2, r10, c0, c0, #0
        isb
    /* Reads current Cache Size ID register (CCSIDR) */
        mrc   p15, #1, r1, c0, c0, #0
    /* Extract the line size field */
        and   r2, r1, #7
    /* Add 4 for the line size offset (log2 16 bytes) */
        add   r2, r2, #4
    
    /* R4 is the Associativity: max number on the way size (right aligned/LSB) */
        ldr   r4, .cache_mask_value1
        ands  r4, r4, r1, LSR #3
    
    /* R5 is the bit position of the way size increment */
        clz   r5, r4
    
    /* R7 is the max number of the index size (right aligned) */
        ldr   r7, .cache_mask_value2
        ands  r7, r7, r1, LSR #13
    
    .LCache_Ways_Loop:
    /* R9 working copy of the max way size (right aligned) */
        mov   r9, r4
    
    #if (defined(__THUMB__))
    .LCache_Set_Loop:
     /* Factor in the Way number and cache number into R11 */
        lsl   r12, r9, r5
        orr   r11, r10, r12
    /* Factor in the Set number */
        lsl   r12, r7, r2
        orr   r11, r11, r12
    #else
    .LCache_Set_Loop:
    /* Factor in the Way number and cache number into R11 */
        orr   r11, r10, r9, LSL r5
    /* Factor in the Set number */
        orr   r11, r11, r7, LSL r2
    #endif
    
    /* Invalidate by Set/Way (DCISW) */
        mcr   p15, #0, r11, c7, c6, #2
    
    /* Decrement the Way number */
        subs  r9, r9, #1
        bge   .LCache_Set_Loop
    
    /*  Decrement the Set number */
        subs  r7, r7, #1
        bge   .LCache_Ways_Loop
    
    .LCache_Level_Skip:
    /* Increment the cache level number, bits [3:1] so increment is 2 */
        add   r10, r10, #2
        cmp   r3, r10
        bgt   .LCache_Level_Loop
    
    .LCache_Data_Finished:
    
    #if (defined(OSEE_FPU_ENABLE))
    /*=============================================================================
                                        Enable VFP
      ===========================================================================*/
    /*
     * Enable access to VFP by enabling access to Coprocessors 10 and 11.
     * Enables Full Access i.e. in both privileged and non privileged modes
     */
    /* Read Coprocessor Access Control Register (CPACR) */
        mrc   p15, #0, r0, c1, c0, #2
    /* Enable access to CP 10 & 11 */
        orr   r0, r0, #(0xf << 20)
    /* Write Back Coprocessor Access Control Register (CPACR) */
        mcr   p15, #0, r0, c1, c0, #2
    /* Synchronize processor status */
        isb
    /* Enable FPU Access. FPEXC register, EN bit set */
        vmrs  r3, fpexc
        orr   r1, r3, #(1<<30)
        vmsr  fpexc, r1
    #endif /* OSEE_FPU_ENABLE */
    
    /*=============================================================================
                             Reset and start Cycle Counter
      ===========================================================================*/
        mov   r0, #0x80000000         /* Clear overflow & Enable cycle counter MASK */
        mov   r1, #0xd                /* D, C, E */
    /* Clear Overflow */
        mcr   p15, #0, r0, c9, c12, #3
        mcr   p15, #0, r1, c9, c12, #0
    /* Enable Cycle Counter */
        mcr   p15, #0, r0, c9, c12, #1
    
        blx   osEE_cortex_r_fix_boot_mpu_setup
    
    /* Read System Control Register (SCTRL) */
        mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0
    /* Prepare the MASK with VE, M & BR bits */
        ldr r1, .sctlr_mpu_setup
    /* Set the mask on previous SCTRL value*/
        orr r0, r0, r1
    /* Ensure all previous loads/stores have completed */
        dsb
    /* Write System Control Register */
        mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0
    /* Ensure subsequent insts execute wrt new MPU settings */
        isb
    
    /* TCM init */
        blx   osEE_cortex_r_tcm_init
    
    /* Run C initialization */
        blx   osEE_cortex_r_C_init
    
    /*=============================================================================
                                      MPU Configuration
    =============================================================================*/
        blx   osEE_cortex_r_fix_mpu_setup
    
        ldr r1, =0x0
        mcr   p15, 0, r1, c6, c2, 0     /* Write RGNR to select region 0 */
        ldr r1, =0x1204                 /* Config background region with strongly-ordered */
        mcr   p15, 0, r1, c6, c1, 4     /* Write RACR0 */
    
    /*=============================================================================
                            Enable Cache
    =============================================================================*/
    /* Read System Control Register (SCTRL) */
        mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0
    /* Prepare the MASK with I, C bits */
        ldr r1, .sctlr_cache_setup
    /* Set the mask on previous SCTRL value*/
        orr r0, r0, r1
    /* Ensure all previous loads/stores have completed */
        dsb
    /* Write System Control Register */
        mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0
    /* Ensure subsequent insts execute wrt new MPU settings */
        isb
    
    /*=============================================================================
                           Enable asynchronous aborts Exception
      ===========================================================================*/
        mrs r0, cpsr
        bic r0, r0, #(1 << 8)
        msr CPSR_cxsf, r0 
    
    /*=============================================================================
                                  libc initialization
      ===========================================================================*/
    #if (defined(OSEE_C_LIB))
    /* Run global constructors */
        blx   __libc_init_array
    /* Jump to main C code */
        blx   main
    /* Cleanup global constructors */
        blx   __libc_fini_array
    /* Libc exit */
        blx   exit
    #else
    /* Jump to main C code */
        blx   main
    #endif /* OSEE_C_LIB */
    .Lpanic:
        dsb         /* Clear all pending data accesses */
        wfi         /* Go to sleep */
        b   .Lpanic /* We should never get here */
        ASM_FUNC_END(_reset)
    
    /*=============================================================================
                                  init value
      ===========================================================================*/
    #if (defined(OSEE_HIGH_VECTORS))
    .sctlr_mpu_setup    : .long (SCTRL_VE_BIT | SCTRL_V_BIT | SCTRL_BR_BIT | SCTRL_M_BIT)
    #else
    .sctlr_mpu_setup    : .long (SCTRL_VE_BIT | SCTRL_BR_BIT | SCTRL_M_BIT)
    #endif
    
    .sctlr_cache_setup  : .long (SCTRL_I_BIT | SCTRL_C_BIT)
    .cpsr_int_value     : .long 0x000001D3
    
    .cache_mask_value1: .long  0x3FF
    .cache_mask_value2: .long  0x7FFF
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    链接器和 boot.S 文件中的大部分代码看起来用于 Cortex R 内核 R5F。 但您将引导 Cortex A 内核 A72。 您是否能够确认该代码与 A72兼容?

    我们不像对 R5F 那样支持 A72裸机或 RTOS 加载。 我们过去提供这种支持、您可以将其视为 RTOS SDK 的一部分:

    /home/a0226667/sdk/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_00_12/pdk_jacinto_08_06_00_31/packages/ti/csl/arch/a53

    在这里、您可以找到过去用于在引导启动期间初始化 A72内核的启动文件。 请查看这是否有用。

    但自从编译器从 TI CGT 迁移到 LLVM Clang 编译器后、这种方法不再受支持或使用。

    请支持以下问题:

    1) 1)您正在使用哪个编译器?

    2) 2)您是否参考了任何特定的 SDK 版本?

    3) 3)我看到启动代码中显示" Cortex-R5实现特定配置"的注释、该代码是否适用于其他 A72内核?

    此致、

    Erick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 支持者、我们发现 AUTOSAR 在项目中交错 SCI 库存在问题、但他们没有在 makefile 中插入编译器 C_flag、然后我们在下方添加 C_FALG:

     -DCONFIG_PM \
     -DCONFIG_PSC \
     -DCONFIG_CLOCK \
     -DCONFIG_CLK_ADPLLM \
     -DCONFIG_CLK_PLL_16FFT \
     -DCONFIG_CLK_PLL_deskew \
     -DCONFIG_CLK_PLL_16FFT_FRACF_CALIBRATION \
     -DCONFIG_PSC_PD_MAX_COUNT_64 \
     -DCONFIG_DM_BUILD \
     -DCONFIG_RM \
     -DCONFIG_RM_IRQ \
     -DCONFIG_INTERRUPT_Aggregator_UNMAPATED_EVENTS \
     -DCONFIG_RM_RA \
     -DCONFIG_RM_RA_DMSS_ring \
     -DCONFIG_RM_RA_NAV_RING \
     -DCONFIG_RM_UDMAP \
     -DCONFIG_UDMAP_CHANNEL_BURST_SIZE \
     -DCONFIG_UDMAP_TX_CHANNEL_TEARDOWN_TYPE \
     -DCONFIG_UDMAP_UDMA \
     -DCONFIG_UDMAP_BCDMA \
     -DCONFIG_RM_PROXY \
     -DCONFIG_DEVICE_TYPE_GP\
     -DCONFIG_MSG_M4_ROM_USE_ALTERNATE_SPROXY
    则启动问题已得到解决。