This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:2个 DDR4、共4GByte

Guru**** 2825865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1226452/am625-2-ddr4-two-4gbyte-total

器件型号:AM625

大家好、

客户没有找到单芯片大于2GB 的 DDR4、因此他们考虑使用两个2Gx8位 DDR4组成总共4GB 的芯片。 使用 sprad06.pdf 的连接图2-2:  

《DDR 手册》附后如下:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/140/MT40A1G16-16gb_5F00_ddr4_5F00_sdram.pdf

原理图如下:  

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/140/DDR4.pdf

您能帮助检查一下是否有可能、以及是否有任何问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry、似乎缺少了应用手册中图表所示的 VTT 终端

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的支持。

    根据 EVB 电路板的设计、16位 DDR 也未添加 VTT、这似乎与 sprad06.pdf 中提到的内容相冲突。 应该参考哪些内容?  

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry:EVM 只有一个 DDR4器件、且在 addr/Ctrl 信号上仅呈现一个负载。  您的设计有2个 x8器件、因此有两个负载、由于多个负载、因而需要 VTT 终端。  我们正在将此详细信息添加到应用手册中。  无 VTT 设计只能与一个 DDR 器件一起使用。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    谢谢!

    是否有可用的参考设计?  

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何采用该特定拓扑的参考设计。  您可以使用本应用手册  https://www.ti.com/lit/pdf/sprad06中的图2-2中的连接图

    AM64x EVM https://www.ti.com/tool/TMDS64GPEVM 中 有一个通过 VTT 连接1个 DDR 器件的示例。  AM64x 使用与 AM62x 相同的 DDR 控制器和 PHY

    此致、

    詹姆斯