请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM-Q1 我的产品在2133MHz 下存在 EMI 问题。 2133MHz 是我们使用的 DDR4频率。
TDA4是否支持 DDR 的扩频? 或者能否获得帮助以改善 EMI?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的产品在2133MHz 下存在 EMI 问题。 2133MHz 是我们使用的 DDR4频率。
TDA4是否支持 DDR 的扩频? 或者能否获得帮助以改善 EMI?
谢谢你
您好!
TDA4是否支持 DDR 的扩频?
不支持、我们在 TDA4上不支持 DDR 扩频。
我能否获得帮助来改善 EMI?
您能否尝试将 DDR 频率降至略低于2133吗? (可能是2GHz?)
此致、
Kevin 老师