This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:TDA4 DDR4扩频

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1230044/tda4vm-q1-tda4-ddr4-spread-spectrum

器件型号:TDA4VM-Q1

我的产品在2133MHz 下存在 EMI 问题。 2133MHz 是我们使用的 DDR4频率。

TDA4是否支持 DDR 的扩频? 或者能否获得帮助以改善 EMI?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDA4是否支持 DDR 的扩频?

    不支持、我们在 TDA4上不支持 DDR 扩频。

    我能否获得帮助来改善 EMI?

    您能否尝试将 DDR 频率降至略低于2133吗? (可能是2GHz?)

    此致、
    Kevin 老师