This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:eMMC 电气标准5.1

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1233097/am6412-emmc-electrical-standard-5-1

器件型号:AM6412

尊敬的支持团队:

以下问题来自我们正在使用"MTFC32GAZAQHD-IT"作为 eMMC 为"AM6412"进行设计的客户。

[问题的背景]

MTFC32GAZAQHD-IT"是安装在评估板上的 eMMC "MTFC16GAPALBH-IT"的替代产品。

关于"MTFC32GAZAQHD-IT"图案抽屉的文档有两种。
TN-FC-62 e.MMC PCB 设计指南5.1.pdf
⇒以下说明被认为是 eMMC 5.1版的说明。


TN-FC-35 e.MMC PCB Design Guide.pdf
⇒以下说明假设它不是 eMMC 5.1版。


从上面可以看出、根据是否支持 eMMC 5.1版、可以考虑更改参考材料。


[问题]  
在"TN-FC-62:e.MMC PCB 设计指南5.1"中、"MTFC32GAZAQHD-IT"的图案被拉出于 BGA 0.5mm 间距焊盘之间、
但在"TN-FC-35:e.MMC PCB 设计指南"中、它通过 NC 引脚拉出。
"TN-FC-35:e.MMC PCB 设计指南"显示了通过 NC 引脚进行的提取。

根据以下站点、AM6412 eMMC 向后兼容、
那么、可以使用非 eMMC 5.1版材料作为参考、通过 NC 引脚将其拉出吗?

e2e.ti.com/.../am6412-does-the-am6412-support-the-jesd84-b51a- eMMC-5-1标准?

此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 两份应用手册之间显示的布局差异 与 AM64x 无关。 这种差异似乎与直通引脚未连接至旧版 eMMC 器件内部的任何内容有关。 我怀疑前面显示为直通引脚的引脚已连接到 较新 eMMC 器件中的器件、 从而防止其用作直通 引脚。 您的客户应与 Micron 讨论此主题。

    此致、
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的回复!
    我会与我的客户分享。

    我想确认一点、TRM 和数据表中都说明了这一点
    MMCSD 主机控制器 eMMC 电气标准5.1 (JESD84-B51)
    支持 eMMC 接口。
    在"Multi-Media card features:"(多媒体卡功能:)部分、仅支持 HS200、
    但 HS400不支持、这是否意味着多媒体卡不支持标准5.1 (JESD84-B51)?
    我对标准缺乏了解感到遗憾、但如果您能向我提供更多信息、我将不胜感激。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表的时序部分、我们说:"MMC0接口符合 JEDEC eMMC 电气标准 v5.1 (JESD84-B51)、并支持以下 eMMC 应用:"。

    本 参考设计中 并未提及主机规范以及 JESD84-B51、因为此规范仅适用于 eMMC 器件。

    好像 TRM 内容的某些部分被复制到了数据表的"详细说明"一章、因此造成了主机控制器与  JESD84-B51标准之间的不适当关联。 我需要与 TRM 所有者讨论这个问题并在数据表中进行修正。

    我不知道 主机特定的 eMMC 规格。   

    eMMC 标准定义了许多数据传输速率以及每种传输速率的电气和时序预期。 如上所述、该标准适用于 eMMC 器件、而不是主机控制器。 它不需要 主机来支持所有数据传输速率

    TRM 和数据表试图说明我们与 JESD84-B51兼容、用于数据表时序部分中列出的数据传输模式。

     假设该器件是一个旧版多媒体卡、软件驱动程序将开始与 eMMC 器件通信、从而确定其功能、然后更改为这两个器件支持的更高性能数据传输模式。

    此致、
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的答复。
    我将与我的客户分享您的回应。

    保罗说:.
    好像 TRM 内容的某些部分被复制到了数据表的"详细说明"一章、因此造成了主机控制器与 JESD84-B51标准之间的不适当关联。 我需要与 TRM 所有者讨论这个问题并在数据表中进行修正。

    我希望下一个数据表中将反映上述信息。

    此致、
    Kanae