尊敬的支持团队:
以下问题来自我们正在使用"MTFC32GAZAQHD-IT"作为 eMMC 为"AM6412"进行设计的客户。
[问题的背景]
MTFC32GAZAQHD-IT"是安装在评估板上的 eMMC "MTFC16GAPALBH-IT"的替代产品。
关于"MTFC32GAZAQHD-IT"图案抽屉的文档有两种。
TN-FC-62 e.MMC PCB 设计指南5.1.pdf
⇒以下说明被认为是 eMMC 5.1版的说明。
TN-FC-35 e.MMC PCB Design Guide.pdf
⇒以下说明假设它不是 eMMC 5.1版。
从上面可以看出、根据是否支持 eMMC 5.1版、可以考虑更改参考材料。
[问题]
在"TN-FC-62:e.MMC PCB 设计指南5.1"中、"MTFC32GAZAQHD-IT"的图案被拉出于 BGA 0.5mm 间距焊盘之间、
但在"TN-FC-35:e.MMC PCB 设计指南"中、它通过 NC 引脚拉出。
"TN-FC-35:e.MMC PCB 设计指南"显示了通过 NC 引脚进行的提取。
根据以下站点、AM6412 eMMC 向后兼容、
那么、可以使用非 eMMC 5.1版材料作为参考、通过 NC 引脚将其拉出吗?
e2e.ti.com/.../am6412-does-the-am6412-support-the-jesd84-b51a- eMMC-5-1标准?
此致、
Kanae