您好!
我们使用 PROC101C (001) TMDS64GPEVM 修订版 C VER 1.1的参考设计 AM64x。
第10页上有一条名为" 内核和阵列内核电源开尔文感应"的电路、但我不知道它要做什么。
请告诉我此电路的功能、我能否删除此部件。
谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用 PROC101C (001) TMDS64GPEVM 修订版 C VER 1.1的参考设计 AM64x。
第10页上有一条名为" 内核和阵列内核电源开尔文感应"的电路、但我不知道它要做什么。
请告诉我此电路的功能、我能否删除此部件。
谢谢。

黄 锋、您好!
这里是我收到的一些额外输入。
该电源有一条来自电源引脚 BGA 下方的私有布线、以及另一条位于最近的处理器 GND 引脚 BGA 下方的私有布线。 这样、我们就可以使用高速电源轨探针来测量瞬时电源纹波噪声。
详细说明
有时、我们需要对 SoC 直流电源上的交流噪声进行表征。 例如、我们可能需要寻找可能使电源低于最小规格电压的电压骤降。 过去、很难让这种类型的测量做得好。 在这方面有不同的思路。 一种相对便捷的方法是使用差分探头在靠近 SoC 电源焊球的去耦电容器上进行测量。 然而、去电容会对测量结果进行滤波、进而形成乐观的测量结果。 一种更好的方法是在 SoC 焊球附近的过孔处进行探测、但这样也很困难、因为过孔可能并不总是很便于进行探测。 该 EVM 包含开尔文检测电路、因此可以轻松地使用功率测量探头来测量直流电源上的交流噪声。 电源和 GND 网使用私有布线远离 SoC、并且测试点也在 SoC 插座外部
我认为客户在生产电路板上不需要这些器件、但如果他们的原型板上有空间、那么证明他们满足了处理器引脚的推荐电压工作条件很有用、这一点很重要。
此致、
斯里尼瓦萨