This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64GPEVM:有关开尔文检测的未知电路

Guru**** 2547490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1235588/tmds64gpevm-unknow-circuit-about-kelvin-sensing

器件型号:TMDS64GPEVM

您好!

我们使用  PROC101C (001) TMDS64GPEVM 修订版 C VER 1.1的参考设计 AM64x。

第10页上有一条名为" 内核和阵列内核电源开尔文感应"的电路、但我不知道它要做什么。

请告诉我此电路的功能、我能否删除此部件。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄 锋、您好!

    感谢您的查询。

    该电路用于内部测试。 它用于 测试低电压/高电流电源轨上的噪声水平。  这是一个测试功能/调试功能、最终产品肯定不需要。  

    如果您没有空间限制并有兴趣在原型上进行测量、可以提供配置。

    请务必遵循 EVM 了解元件放置方式、以获得理想性能。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄 锋、您好!

    这里是我收到的一些额外输入。

    该电源有一条来自电源引脚 BGA 下方的私有布线、以及另一条位于最近的处理器 GND 引脚 BGA 下方的私有布线。 这样、我们就可以使用高速电源轨探针来测量瞬时电源纹波噪声。

    详细说明

    有时、我们需要对 SoC 直流电源上的交流噪声进行表征。  例如、我们可能需要寻找可能使电源低于最小规格电压的电压骤降。  过去、很难让这种类型的测量做得好。  在这方面有不同的思路。  一种相对便捷的方法是使用差分探头在靠近 SoC 电源焊球的去耦电容器上进行测量。  然而、去电容会对测量结果进行滤波、进而形成乐观的测量结果。  一种更好的方法是在 SoC 焊球附近的过孔处进行探测、但这样也很困难、因为过孔可能并不总是很便于进行探测。  该 EVM 包含开尔文检测电路、因此可以轻松地使用功率测量探头来测量直流电源上的交流噪声。  电源和 GND 网使用私有布线远离 SoC、并且测试点也在 SoC 插座外部

    我认为客户在生产电路板上不需要这些器件、但如果他们的原型板上有空间、那么证明他们满足了处理器引脚的推荐电压工作条件很有用、这一点很重要。

    此致、

    斯里尼瓦萨