请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 两个问题如下:
如果需要满足单个 DDR4实现的 SPRAD06 (AM62x DDR 电路板设计和布局指南)要求、我注意到本文档限制了信号长度和其他限制吹:


表2-6&Table 2-7.
但令人困惑的是,"A3"是针对两个 SDRAM ,我们在本例中只使用一个 DDR4,所以,我们是否应该遵循这两个表中列出的限制?如果遵循这一点,我们将忽略"A3"段。
2.下一个问题是,它太短 ,不能满足"在"的长度,我注意到它只是一个 典型的值在表2-6中,所以,在长度上有一个最大的限制?

谢谢~
希望您的回复很快~