This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:有关 AM6234上 DDR4布局的问题。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1231544/am623-questions-about-ddr4-layout-on-am6234

器件型号:AM623

两个问题如下:

如果需要满足单个 DDR4实现的 SPRAD06 (AM62x DDR 电路板设计和布局指南)要求、我注意到本文档限制了信号长度和其他限制吹:

表2-6&Table 2-7.

但令人困惑的是,"A3"是针对两个 SDRAM ,我们在本例中只使用一个 DDR4,所以,我们是否应该遵循这两个表中列出的限制?如果遵循这一点,我们将忽略"A3"段。

2.下一个问题是,它太短 ,不能满足"在"的长度,我注意到它只是一个 典型的值在表2-6中,所以,在长度上有一个最大的限制?

谢谢~

希望您的回复很快~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,如果 A3迹线不属于您的设计,您可以忽略它。

    2.没有最大值,但长度应尽可能短

    请注意、如果您只有一个 DDR4器件、并且 addr/Ctrl 信号上只有一个负载、则不需要 VTT 端接(已暂停对应用手册的更新以反映这一情况)。  因此、您完全无需担心。

    此致、

    詹姆斯